This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于tas5630



最近根据参考设计做的板子,输出电感7mh,上电后前端输入为0,后端空载,最后输出波形为1v左右400khz正弦波.电感发热严重,请问是电路的问题还是电感选择的问题?

  • 请给出具体的输出LC滤波器参数,和电感电容型号。

     

  • 输出滤波电路如下:

    C52,c37采用CBB21 400v684j薄膜电容,C40,C41采用h630 102j薄膜电容,C44,C45采用0603陶瓷贴片电容,电感使用黄白磁环绕制。

  • 有可能是电感的选择问题,电感的工作频率到不了400KHz,而且400KHz本身就是该芯片的PWM频率。建议check你的电感

  • 根据提供的LC参数,帮您计算了一下截止频率,共模和差模阻抗,LC大小取值可接受。

    电感可能由于电流过大而造成饱和,使其实际值要小于给定值,这个可向电感提供商索要电流-感值曲线图进行确认。现在出现的问题怀疑是实际工作的L值偏离理论值太多,造成截止频率远大于计算值73kHz,使得对400kHz开关频率的滤波抑制不够,可替换不同厂商或封装的电感试试(考虑避免电感饱和)。

  • 感谢回复,今天又看了下板子 ,换了铁氧体磁环绕电感 ,电感值10uh左右时对400khz抑制不够,使用30v稳压源时电流达到0.6a左右,电感发热严重。尝试将电感值加大后对高频抑制明显,但是带内响应严重失真。看来还是电感选择的问题。是否有好的品牌电感推荐?

    另外输出端是否可以直接推变压器,变压器为升压变压器,变压器后端为压电陶瓷换能器。