This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用 OPA2188 画了PCB,部分电路如 PIC-01 的电路。
单电源 +13V 供电,标识为 PWM 的一端接地,Vout 约为 25mV(万用表测量)。
后面下载了 Tina 仿真,单电源 +13V 供电,结果如 PIC-01 示,Vout 为 26.56mV,很接近实测的结果。
仿真中,修改为正负电源供电,+13V/-13V 或 +13V/-1V 供电,Vout 分别为 -8.23uV 和 -2.07uV。
如此结果,是否 OPA2188 为非轨到轨输入造成?
是这样的。
OPA2188是输出轨到轨的,输出最大摆幅距正负电源轨差6mV;
OPA2188输入到电源轨的范围是(V-)到(V+)-1.5;
你的设计中,负电源轨接地,输入也接地,产生的25mV是由于芯片共模输入到负电源轨的限制,正常数值吧,跟失调没有关系