This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于运算放大器输入最小电压问题



你好  请问一下   运算放大器LMH6733MQ的最小输入电压是多少? 这个运放工作是否稳定?

  • 对于一个单电源供电芯片来说,一般需要外部或者内部提供一个直流偏置电压。从这点来看,最小输入电压与你想得到什么质量的输出有关

    运放的稳定性与你使用的负载电容,反馈量等有关,正常使用是没任何稳定问题的。

  • 以5V工作为例。手册第4页,CMIR即共模输入范围是1.2~3.8V(最差情况),所以共模电压最低可以低到1.2V。Vo在100欧姆负载时,最差是1.3~3.7V,最小可以到1.3V。你可以先确定你的共模电压和放大倍数,然后通过Vo的指标反推回输入电压范围。

    工作是否稳定要看你用多大的放大倍数,多大的负载电容,以及电路结构(同相/反相/低通。。。)。