用到的运放:OPA549,OPA140;电路图见下图1所示,电路仿真遇到交越失真现象,实际用示波器调试也有类似的现象。
图1 交流恒流源电路
输入正弦波幅值100KHz,幅值1V,在VF1处检测到波形如下图2所示:
图2 电路仿真100KHz,1V正弦信号激励在VF1处测得波形
实际用示波器调试该电路也遇到了相同的问题,见下图3所示:
图3 实际调试该电路效果
原本是向用该电路做一个交流恒流源,期望能输出1A幅值大电流,频率尽可能达到100KHz,结果遇到了该问题。愿看到的帖子的人帮我分析一下电路问题出现在哪里,有何种改进办法。