准备用运放接收AM调试的微弱电信号,有没有合适的方案提供?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AM调试信号有什么特征?频率,共模,交流摆幅?对后级有没有什么特殊的要求,比如低噪声,低偏移电压之类?
还有对电源电压范围和功耗有没有特别要求,微弱信号我们有多种低噪声和低失调及低偏移电压运放可供选择。请给些详细点的输入信号描述。
对于高灵敏度的接收机来说,选用运放时噪声因素是很重要的,所以要在低噪声放大器中选型,其次信号的频率,带宽以及offset电压都会对接收机的灵敏度产生影响。
您好,不知道您应用场合的信号频率是多少?根据您所提供的信息,需要非常低偏置电流型的运放,推荐精密运放OPA320试一试。该款运放具有低噪声、20MHz 单位增益带宽、0.9pA的低偏置电流,而且输入输出电压轨到轨。不过这款是单通道的,如果需要双通道可选择性能相同的OPA2320运放。不过设计中采用的输入和反馈电阻阻值尽量不要太大,否则会引入比较多的热噪声。如果满足不了您的应用要求,请到下面网站寻找合适的料: