Other Parts Discussed in Thread: OPA211
差分 输入电压范围:70uV到70mV
输入电阻:约40欧姆
输入频率:50Hz,保留5次谐波
精度要求要求最低分辨率在70uV。
供电电压正负3.3V;处理后信号需要电压抬升到1.024V,AD基准电压2.048V;
其中认为需要用到积分器、低通滤波器、电压抬升、电压跟随器。非常期待
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA211
差分 输入电压范围:70uV到70mV
输入电阻:约40欧姆
输入频率:50Hz,保留5次谐波
精度要求要求最低分辨率在70uV。
供电电压正负3.3V;处理后信号需要电压抬升到1.024V,AD基准电压2.048V;
其中认为需要用到积分器、低通滤波器、电压抬升、电压跟随器。非常期待
选择运放时,主要考虑运放要有低输入电压噪音密度,可以看下OPA211这款精度运放。
或者考虑使用低输入电压噪音密度的仪表运放也可以。
非常感谢您的回复!
目前特别纠结的是:
如题目,采集的信号源内阻是40欧姆,要求70uV的精度。那问题来了,
1,我怎么确认或者计算出这个运放能满足我的70uV精度,至少说理论值能满足?需要考虑运放哪些参数,这些参数的重要程度(比重)如何?
2,采集的信号源内阻ri是40欧姆,那我怎么搭配前级运放的输入电阻Ri能让电路更有效?判断依据是?
另外据我所看过的资料的理解或者认识(例如http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/20214.aspx),
认为输入电压噪声密度跟频率有关,而我要放大的信号频率是50Hz低频,感觉应该对这个输入电压噪声密度影响不算大的,不知我理解是否有误。
选择运放对我来说一直是件很头疼的事,寻寻觅觅找了很久都没有找到适合自己的选择方式。望能教我!
谢谢、、、
Dear XP,
关于你的“噪音任何时候都会有,关键是多少。只从有无不从量上考虑,那就永远不会有结果”观点我是绝对承认的,文中也没有对此持有怀疑态度。
目前最揪心是如何控制或认识噪音这个量如何计算得来。我们都知道要计算出理论noise值,然后控制一定的余量,选得最终适合的运放。那问题就是怎么算?
例如说输入电流、电压噪声密度是跟频率有关,那我信号频率低,是不是不会引起较大的noise值(或可以忽略不计),那这样子得要知道总noise,那总noise值怎么算出来? 抑或Input bias current、Input offset current这两个和电流密度的存在,因此又要考虑我信号源内阻40欧姆和所设计放大器的输入电阻,对此我又该怎么计算和处理。当然还有VOS 、VOS/dT等等一大堆参数都会影响,那我如何计算出各个参数的影响以致让我选出适合信号源输入70uV分辨率对应的输出精度的运放呢?
谢谢!