This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

非对称电源 运放

Other Parts Discussed in Thread: TL082

众所周知,运放一般工作与正负对称电源下。如VF、UPS等等行业,一般使用正负15V作为运放的供电,处理信号采样,整形及设备保护。然而,许多AC/DC辅助电源提供的电源并不是完全对称(负载不同,交叉调整率等等)。试问如果运放工作在+15V/-8V情况下,是否可以正常工作,跟常规应用有什么不同、限制或注意的地方??

  • 当然可以正常工作.

    电压是个以参考点为基准的相对标量. 只是参考点不同而已, 跟运放的工作毫无影响.

  • 会有限制。比如在工控行业用的最多的TL082。

    通常使用在+-15V的情况,如果将供电范围变小。受到影响最明显的是输入共模电压范围和输出Swing范围。这两者会根据输入电源变化,而且限定了输入电压范围和输出电压的变化范围。

    另外Offset,Slew rate都会根据供电变化,但是对系统的造成的差异不是那么明显。

  • 比较让人误解的是,运放并没有任何引脚连接到GND,所以参考点并不好理解。在PCB的时候,尤其难以理解。

  • 1.工控场合,输入信号一般都是mV级别,输出最高一般不会超过5V(MCU电压)。

    2.比较好奇的是工控采样怎么就用上TL082这么基础的运放了,很多原厂的低端专用采样运放或轨对轨高级运放都没有推广起来。

    谢谢你的回答。

  • 通用性好,不用专门区分低压应用和高压应用,用一颗就可以搞定,物料可控性好;另外这样也提高采购量争取到更便宜。

    一般在接低压MCU端口只需要在端口加一个3.3V左右箝位二极管就可以了。

    当然,低压运放也有用,不过通常都是要求轨对轨,性能要求会高一些。

    随着精度越来越高,低压高精度和高压高精度(零漂,温漂)也会越用越多。工业时间周期比较长,短时间可能市场还看不到。

  • 基本上所有的运放都可以采用不对称电源供电,需要注意输入共模电压范围和输出电压范围。