Other Parts Discussed in Thread: THS3092, THS4022, THS4021, THS4051, THS4052, THS4221, THS4001
大家好,我想做一个方波驱动放大电路,电源是正负15V,为了调试效果,3092的两路一路做电压跟随,一路做2级放大,但是板子焊好,输入信号为0时,芯片发热严重,请各位大神帮忙看看原理图有没有问题,谢谢。
图中Ra17和Ra20没有同时焊接的,不会出现 两路输出短路的情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本身这款是一款高速,高电流输出的运放,所以比普通运放功耗要高一些。 那静态电流有没有测试,是否在datasheet中范围之内?
另外,这款芯片底部有散热焊盘,有没有将其铺铜连接至地,如果单电源供电,就接到GND,如果双电源供电,thermal pad接至负压。
你好,
这种运放本身会产生较大的功耗,建议布局按照手册推荐的来完成。同时,如果这个方波是数字信号,建议使用功率管来驱动。
可以计算需要的slew rate 为 5V/20ns=250V/us;需要的带宽为3.5/20ns=175MHz。输出电流100mA,同时考虑功耗小和价格低等。根据以上条件,推荐料号为THS4221