Other Parts Discussed in Thread: TLV2372
如图,右边那颗运放,损率率50%,现像一直输出高电平。请教具体原因。
右边那个同样类型电路未见这么高的不良率。测试时没有接放电的电源(接没接结果也一样)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,有几个具体的细节需要确认一下。
TLV2372是在什么样的测试条件下损坏的?
问题中提到的损坏率是指左边还是右边的运放,两个运放都会出现不良的情况?
根据提供的原理图,运放PIN5的接法是有什么讲究吗?
A+的电压大小是多少?
两边TLV2372的供电一个是5V,一个是VCC_2,VCC_2是多大电压?为什么还用不同供电?
你好,
建议测试一下左边和右边的运放V+和V-管脚电压,看其是否工作在负反馈状态。
可以提供以下判断运放损坏的现象吗?将右边的运放用在左边的电路上进行测试看其是否正常工作。