Other Parts Discussed in Thread: THS4522, TINA-TI
我想用Multism仿真一个电路,但是Multism自带的库中没有电路设计所用的芯片的模型,我在TI芯片资料中下载的Pspice Model可以用于Multism电路仿真吗?例如,THS4522这款芯片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
Pspice Model是可以在Multisim 中使用的。同时TI也提供强大的仿真工具TINA,建议可以使用TINA 进行仿真。
你好,
TINA可以导入Spice Model,需要一定的步骤。刚刚查了一下,THS4522这款芯片网上是可以下载到TINA仿真模型的。
好的,多谢,再问一下,你们提供的Pspice Model是适用于哪个版本的Multisim,另外你们的TINA-TI Reference Design和TINA-TI Spice Model有区别吗?如果是跨平台的器件,能用TINA仿真吗?
Hi Jinyao,
TINA-TI Reference Design 是采用芯片TINA模型搭好的可以直接用来仿真的TINA电路;TINA-TI spice model是芯片的spice模型,供其他支持spice模型的仿真软件使用的。
TINA-TI中TI的大部分器件都可以进行仿真,建议您下载一个,链接如下:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TINA-TI?keyMatch=TINA-TI&tisearch=Search-CN-Everything
谢谢你的答复,我已经安装了TINA了,但是我无法导入THS4522的模型
Hi Jinyao,
TINA-TI也可以导入Spice模型,如果有IC 模型的话是可以导入的,具体可以参考下面链接的文档。
http://www.ti.com/lit/an/slva527/slva527.pdf
THS4522的Spice是在导入的过程中出现问题导致无法导入到TINA中,两个解决办法Jinyao Wang 说:
1)SPice压缩文档文档中含有三个文件,其中包含.lib文件,.TSM文件,最简单的方法就是您可以打开TINA,Insert--Macro把.TSM插入即可,没出现任何error。
2)就是将.lib文件中的 Itailmin_X1 = 5改成 Itailmin_X1 = 3,再导入到TINA中就没问题了。
你们有详细的TINA操作手册吗?那个TINA入门文档我已经看过了,但是没有我想看的,我想看下示波器和信号分析仪的使用方法?
没有其他的操作手册了,里面的仪器其实就是简化版的示波器和信号分析仪,比如示波器包含了X轴每个格子代表时间,Y轴代表每个格子多少V,触发位置等。Jinyao Wang 说:你们有详细的TINA操作手册吗?那个TINA入门文档我已经看过了,但是没有我想看的,我想看下示波器和信号分析仪的使用方法?
麻烦解答一下,两个问题:
1.用TINA仿真如何看伯德图,我想看相位裕度和幅度裕度;
2.只有cir文件才能导入Multisim,你们没有提供cir文件,能告诉我怎么把你们的PSpiece模型文件转换为cir格式的,或者告诉我如何把cir文件导入TINA也可以。
麻烦解答一下,谢谢,急!!!