Other Parts Discussed in Thread: OPA541, DAC8534, ADS1256
TI的工程师,你们好,我在设计Programmable Power Supplies时遇到了一些问题,现需要咨询一下以下问题:
1.要求:输入电压9V-15V,输出电压0-5.5V可调,精度0.01V,输出电流范围0-3A,输出电流可编程限值,如限制在1.5A或其他值时不影响输出电压。精度0.01A。
2.看了OPA541功率运放,想请问下如果是用DAC8534给OPA541的+IN设置电压,8PIN的Current Sense也由DAC提供可设置电压,因为需要用Hide side的方式检测电流,所以-IN接至负载的输入端,因需要采用四线制补偿。请问这样的方案是否可行?是否这时候的电压精度主要取决于DAC所输出的电压?还是说有其他参数需要考虑?如Vos,烦请告知一下,谢谢。
3.如另外再采用ADS1256读SEN+与SEN-电压,要测量至5V的满量程是否可行?
4.或者是否有更适合的芯片推荐,特别是DAC8534。
5.另外,能否直接用DAC设置一个输出电压如3.85V给负载直接供电,因为此时负载所需电流是几十uA,不确定OPA541能否提供如此低的电流。请问这时候芯片是否有一个最小输出电流限制值?
非常感谢!!