以上三个图出现的问题请专家帮忙解答一下,第一个图是无法进行交流分析,第二个图是无法输出伯德图,第三个图同样还是无法进行交流分析,多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以上三个图出现的问题请专家帮忙解答一下,第一个图是无法进行交流分析,第二个图是无法输出伯德图,第三个图同样还是无法进行交流分析,多谢!



公司文件可能加密了,你看看能不能打开,不然我也没办法了。
THS4522的DS中说明Vocm脚是可以悬空的,OPA内部有分压电阻,现在我把输入信号改为100k,100mA的正弦波,我这里是要设计一个高通滤波器,所以那个电容是不能去掉的,另外电容不是只隔直吗,方波和正弦波怎么会过不去,然后我将变压器的公共端和Vocm也接一起了,伯德图还是啥都没有,麻烦再帮我看看是什么原因?

是的,电容是隔直的,本以为您要设计放大器,因为您是单电源供电,所以输入端需要加上直流偏置,因此22nF的输入端电容会将直流偏置隔离。
高通滤波器的话,我需要再看下。
你好,昨天那个无法仿真的问题应该怎么解决了,麻烦指导一下。

昨天一直仿真报错,跟您的提示一样,AC特性也没有,今天重新试了试,没问题了,没有做什么动作,只是把信号源,其他零器件重新试了试,因此不是您的电路问题。
Vocm就像您说的,确实可以悬空,因为内部已经分压,默认就是2.5V,所以Vocm悬空没问题。
不加Cout的.TS
C 已经在上面附上,仿真下没问题。 如果需要加上Cout(1uF),需要再加偏置才可以。请看附件。
是什么原因导致我们电路图一样的情况下,你能够仿真得出AC特性,而我却仿真不出来,能解释下吗?另外这款芯片是不是不适合做高通滤波器?
您用英文版的TINA试试呢?我用的是英文版的,我看您是中文版的TINA。