Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
我想问下PVCC上的去耦电容220uF是怎么计算的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道这个的作用,datasheet里提到电压范围是4.5-26V,那不同电压下我该怎么选择电容的大小呢?能麻烦您回复一下吗
例如我选用21V,2*50W,4Ω BTL负载
去耦电容的大小主要是和频率有关,这个需要看下电容的原理,简单来说,电容的模型实际上等效于电阻(ESR),电感(ESL),电容C构成,当频率低的时候,是电容起作用,频率高的时候,电感作用不能小视。
通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。
其实网上有很多这种关于滤波电容的选取(可以搜一下),这些基本上采取的都是经验值,简单来说,对于去耦滤波来说,小电容滤高频,大电容滤低频。
您好!那我针对输出配置21V,4ΩBTL 负载,2*50W。
我要输出21V,给PVCC要供多大的电能满足?针对这个配置我的频率是多大?能帮忙讲解一下吗
根据输出功率,负载,可以通过I2R得到输出电流的大小,再考虑还有一部分静态功耗,这样的话,在选择PVCC 电流的时候,心里就有底了。
也就是说,PVCC 提供的电流要足够满足器件的输出电流大小。
至于电源去耦电容的取值,一般datasheet或EVM user's guide中都会给出参考值。
您采用TI的哪款功放?
您好,针对PLUMIT,如果我要限制功率,那就需要选定电阻分压器的阻值。那如果我不限制功率,电阻分压器还有必要使用吗?