Other Parts Discussed in Thread: OPA657
光电跨阻转换 原理图如下 反馈电阻1.3M 反馈电容1.5pf(之前用的是0.5pf 效果不太好 换成了1.5pf的)
pcb板全部贴片元件。
下图为漫反射下 手机随机抓拍的2张图 频率1.36KHZ 发现的问题是波形上升沿较差 并且波形底部有上下平移现象(大致在+-100mV范围内飘)
下面2张是遮光后的输出波形 想知道怎么改进OPA657跨阻电路以 尽可能的提高输出波形质量 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA657
光电跨阻转换 原理图如下 反馈电阻1.3M 反馈电容1.5pf(之前用的是0.5pf 效果不太好 换成了1.5pf的)
pcb板全部贴片元件。
下图为漫反射下 手机随机抓拍的2张图 频率1.36KHZ 发现的问题是波形上升沿较差 并且波形底部有上下平移现象(大致在+-100mV范围内飘)
下面2张是遮光后的输出波形 想知道怎么改进OPA657跨阻电路以 尽可能的提高输出波形质量 谢谢
1. 建议尝试电源端0.1uF并联2.2uF
2. 参考datasheet中第11章做layout的优化
另外,之前反馈电容用0.5pF的效果不好具体是指什么?
1、我现在是直接用的一个0.1uf的退藕电容
2、datasheet上的反馈电容和电阻是放在背面的 要打过孔连到芯片引脚上 过孔会被会有影响。我现在是放在同一面的 layyout在下面
0.5pf出现的问题是 激光直射在APD上时 输出是一条直线 估计是饱和了,漫反射时会出现波形的顶部失真程一个凹槽形状 照片没拍 但应该能想象出来凹槽形状 ,还会出现的状况是改变我的脉冲波形 我的波形高电平的占空比是比较短的 但是经过跨阻转换后高电平和低电平各占一半。
双面板 已经标出来了 0是芯片 1是APD信号 2是反馈电阻和电容两条走线之间是地敷铜 3和4是退藕电容0.1uf
5是排针 重点说下6 是一个电容 这个电容我也不清楚要不要加 我是想滤一下波 取的是0.1uf
电源实测+5端电压为 4.98V -5V端电压为-4.86V
建议layout的时候,将输入端加上guard ring,就像XP 提到的屏蔽,防止漏电流会通过板子会流到相邻系统中影响精度。用guard ring包围起来的目的是为了将信号源电流完全到运放的输入端。