我想把视频输出信号的幅值压缩,不知道有没有推荐的芯片,波形频率50MHZ左右,幅值为2V左右,我希望等比例压缩成0.7-0.8倍的样子,不知道有没什么好的器件推荐,使用两个反相比例运算放大器的方法我是知道的,但实际会引入噪声,这些具体怎么操作希望有人能帮忙下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想把视频输出信号的幅值压缩,不知道有没有推荐的芯片,波形频率50MHZ左右,幅值为2V左右,我希望等比例压缩成0.7-0.8倍的样子,不知道有没什么好的器件推荐,使用两个反相比例运算放大器的方法我是知道的,但实际会引入噪声,这些具体怎么操作希望有人能帮忙下
谢谢您的答复,我这个信号是CCD视频输出的信号,也是一个高速信号对信号完整性的要求比较高,我也用过电阻分压的方式,因为这个信号是一个交流信号,我前端用C隔离了直流信号,后面再通过R分压(两个R 一个连地 电阻都不是很大 差不多700R左右),这样的形式是将这个信号整体幅值降低了,但是我这个信号是视频信号会随着光亮度 他的幅值会有不同,所以这个方法对他的线性度造成了影响,我不清楚这里不是形成RC的关系,我到时候再试试变压器的方法,不知道有没合适的小型变压器推荐 比例希望是1:0.8左右的,谢谢!
用运放的话,要么向您说的两个反相比例运放,要么一个反相,一个差分运放Vout=(Vin+)-(Vin-)。
原理都差不多,用差分运放的话,因为电阻都集成在运放内部,可能噪声相对要好很多。
谢谢您!,可惜我用最简单的运放(带宽45M)+PWM(频率2M )结果高电平正常放大(3V变到6V),低地平噪声有3V(是3V左右的正弦波) 同相比例放大电路(不过电容都没加用的是最简单的放大部分) 结果就出各种问题都不敢用了,不知道您有没电路推荐 (+芯片) 我到时候可以直接拿过来试试 ,谢谢!