This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

光电二极管输出阻抗问题

请问如上图所示的电路的VOUT端输出阻抗应该是多少呢?非常感谢!

因为我VOUT端要接输入阻抗为50Ω的后级放大电路,因为要求带宽能达到1G,所以对阻抗匹配问题比较关注。

其中PD1和PD2为滨松半导体的InGaAs的PIN管,其产品手册如链接www.hamamatsu.com.cn/.../index.html

这里可能要考虑PD的内部等效电路结构,这里给出PIN管的通用等效电路模型,其中:Cj为结电容,Rs为串联电阻,我认为是内部引线电阻,Rj为并联电阻,一般很大。Lp,Cp,Rp为封装引入的寄生电感,寄生电容和寄生电阻。该模型具体分析见重庆大学毕业论文《光电探测器等效电路模型的实验研究》赵军。