如上图所示PGA5807差分输入差分输出,可否改成单端输入输出? 按照上图连接方法,使用信号发生器
在输入端加载一个2.5MHzVpp100mv正弦波,通过串口控制增益,在空载与负载(AFE5807)情况下,测得
输出信号严重失真无放大。(可以保证写串口寄存器没有问题,可以通过串口寄存器关断输出)
PGA5807A 包括一个LNA与一个PGA,RESET过后是不是就有信号放大输出了?
感谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LNA 是全差分,所以输出为差分,后面连接的PGA以及固定增益部分的amplifier实现VI或IV变换都是差分入,差分出的。 内部反馈已经做好。 所以输出是差分信号。