Other Parts Discussed in Thread: TLV333, CC2640, LMV321, OPA335
在设计光电放大,选了TLV333作为二级同相比例放大,大约放大3-4倍。但发现这个运放特别容易振荡
只要负载有一个小电容【该电容去不掉,因为cc2640的adc要求】,就会出现30K-40K的正弦波
增加Cf能减小幅度,但无法完全消除。后来用tina仿了一下,发现这个运放特别不稳定。我将Cf扫描很大范围,仍然是相位裕度很差【即0db时下图对应的相位接近-180度】
后来改选了lmv321,仿真情况好多了,不过还没实际电路测试。
想问一下,在选择运放的时候,怎么考虑呢。原来我都是按照输入失调电压,偏置电流,噪声幅度等。但涉及到怎么选择运放才能稳定性高,不知道有什么思路
另外,我选择的lmv321也不知是不是合适我的应用。ti的同仁可否推荐一下。