Other Parts Discussed in Thread: THS3092
请教各位:
我的输入信号是从DDS出来的200 mVpp 的信号,现在希望放大到10 Vpp,带50欧同轴线驱动下一级。如果按照Datasheet里的 10V/V 串联3092里的两级,是足够放大100倍的,但是调试时发现如果中间不进行阻抗匹配,波形失真十分严重,但如果中间级联都加50欧进行匹配,则功率减半导致最后只能达到25倍的放大倍数。现在放大到5 Vpp是可以稳定的,但是Datasheet里没有更高放大倍数的阻值配比可以参考。
请问我能否用一片THS3092实现我需要的放大结果?如果我需要15V/V的放大倍数,那么相应的阻值应该怎么搭配?
感谢!