Other Parts Discussed in Thread: XTR106
您好,我用的XTR106输入端是桥(桥是Honeywell压力传感器,SCX30DN),转换4~20mA电流输出。
现在测试,输出电流为16.4mA,无论我接电阻桥与没接,输出电流都是这样。
但现是接电阻桥与不接,测量1和7电压为5.5V,但V14-7电压为2V左右(接电阻桥为2.09V,没接电阻桥为1.896V),测量V13-7电压为1.2V左右,V10-7电压为21.7V,环路供电电压为DC24V。
下面附件是我画的电路图,麻烦工程师看看是什么原因。