This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA847用作电压跟随器

Other Parts Discussed in Thread: OPA847, THS4271, THS4304, THS4275

请问大家,OPA847能实现1GHZ以上信号的电压跟随吗,我看数据手册上的带宽能达到3.9GHZ,如果可以的话,有没有参考电路呢,先谢谢大家了

  • OPA847 STABLE FOR GAINS ≥ 12,也就是说增益大于等于12稳定。

    高带宽的单位增益稳定的可以看下THS4271,THS4304,THS4275。 

  • 这样啊,因为刚好我手头有两片这个芯片,看来要在买芯片了,那请问关于高带宽的电压跟随器的电路设计有什么需要注意的呢?手焊可以吗,还是必须要做PCB板

  • Kailyn Chen 说:

    OPA847 STABLE FOR GAINS ≥ 12,也就是说增益大于等于12稳定。

    高带宽的单位增益稳定的可以看下THS4271,THS4304,THS4275。 

    这样啊,因为刚好我手头有两片这个芯片,看来要在买芯片了,那请问关于高带宽的电压跟随器的电路设计有什么需要注意的呢?手焊可以吗,还是必须要做PCB板

  • 亲;首先;高频电路最好做成PCB。其次;关于你的应用,如果要求不很高,也可以将信号衰12倍后再放大同样倍数,理论上同样可以实现所要功能。这样就不用再买片了。

  • XP 说:

    亲;首先;高频电路最好做成PCB。其次;关于你的应用,如果要求不很高,也可以将信号衰12倍后再放大同样倍数,理论上同样可以实现所要功能。这样就不用再买片了。

    问题是这个片子的增益带宽积只有3.9G,如果放大倍数过高的话,我的信号频率不是就上不去了吗,我的信号频率是上G的

  • 我列举的这几款高频,单位增益稳定的运放,需要注意Ghz的带宽指的是小信号的带宽,也就是说对输出幅值有关联的,可以看下datasheet中电气参数表格中对于不同测试条件,不同输出幅值(Vpp)的条件下,GBW是不同的。所以要看下是否满足您的要求。