Other Parts Discussed in Thread: OPA192
關於規格書上
沒有close-loop下 output Impedance vs frequency曲線
是否能提供該曲線供計算參考
感謝!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA192
關於規格書上
沒有close-loop下 output Impedance vs frequency曲線
是否能提供該曲線供計算參考
感謝!
是的,datasheet中没有给出闭环输出阻抗VS频率的曲线,但OPA192给出了开环输出阻抗VS频率(Figure31),开环增益/相位与频率关系曲线(figure16). 我们可以根据运放稳定性中的的介绍(可以参考TI precision lab),开环输出阻抗和闭环输出阻抗的关系,是可以推论出闭环输出阻抗VS频率的关系的。
其中Rout=Ro/(1+Aolβ).其中Rout即为闭环输出阻抗,Ro为开环输出阻抗,Aol为开环增益,β=Rg(Rf+Rg)
我们可以针对某个频率,比如1M,根据开环增益/相位与频率曲线找到Aol, 根据开环输出阻抗与频率的关系曲线找到1M频率时对应的开环阻抗Ro。 闭环电路中Rf,Rg已知,从而得到β的值,那么带入公式,便可得到在1M频率时的闭环输出阻抗的值。
從曲線來看,Aol = 20db 是否代表著Aolβ = 1 ?
那麼最終 1MHz下的Ro為150歐姆 是否正確?
感謝!
另外再請教一個問題
差動轉單端電路上,我設計Rg、Rf分別為2k、2.8k歐姆
可以求出Aol為1.4;β為0.416
套入公式 Rout = 300 / (1+(1.4*0.416)) = 189歐姆
請問是否正確?
感謝!
另一个问题,就是将数值带入公式即可。
Ro=300, 20dB增益,那么Alo=10, β=0.416
带入公式计算, Rout=300/(1+10×0.416)=58ohm。
Hi Kailyn Chen
請較一個問題,為何Alo = 10?
而不是代入1.4 ?
感謝回覆!
2點問題不明白
1. Aol到底要看曲線的DB去反算 20 = (20*log(Aol)) => Aol = 10
還是用電路上的Gain去推算? (20*log(Rf/Rg)) => Aol = 1.4
感覺還差臨門一腳就能釐清所有關係式
2. 外部輸入訊號頻率是從0~1MHz變化,我要從哪兒得知該OPA的閉環頻率是多少?
例如10MHz close-loop frequency,攸關設計電容與Rf電阻並聯的影響
還請解惑~
感謝!
Aol指的是开环增益,Aol@1MHz = 20dB = x10