由于项目需要,需要设计一个荧光前置放大电路,光电探测器使用是S1336-8BK,放大器使用的是OPA846,原理图和PCB如下图:
未加点,无光照的情况下输出波形如下图所示:
加上正负5V电源,无光照的情况下输出如下图所示:
想请教下前辈们这电压应该是噪声吧?该怎么消除啊。。。。。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
也就是说,没有输入信号,有输出了是吗,第一张类似于正弦波波形? 说明芯片自激了。
把0.1uF容性负载C6去掉再测试一下试试 呢?
如果您的被测信号含有直流的话,那么就需要考虑运放本身的Iib,也就是说没有输入信号的时候,运放本身的Iib经过反馈电阻与输出端组成回路,在输出端产生一定的电压。因此这种情况下,最好是选择运放的Iib<<Iin.