Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV9002, OPA140, OPA188, TINA-TI
以下是简略的原理图,R3两端的电压为0~50mV,现在想通过放大器把这个电压信号放大,使其能够较好地被MCU的ADC检测出来,MCU的ADC参考电压为3.3V。另外,运放可以有另一个5~10V的电源。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
请问对于电压的测量精度要求是多少?是否考虑成本?
如果不考虑成本的话可以考虑选用仪表放大器,利用其输入阻抗大的特点,不用进行输入阻抗的考量,实现电压的高精度检测。
LM358是双通道运放,您使用单通道即可。
另外,0~50mV的信号频率多少?从而判断运放的GBW是否够用。
电路中led标志的是一个红外接收管,但是接收到的红外光信号比较微弱,所以需要进行放大。使用时 频率不高,10s通电检测一次。
另外,LM358对电阻的精度要求是不是比较高,还有批量生产的话会不会存在需要标定的问题。
你好,
如果你需要检测0-50mV范围内的信号,并且需要高精度检测的话,不建议使用LM358.因为它并不是轨到轨输出的运放,并且该运放有比较的输入偏置电压,这个会带来比较大的误差。并且建议使用一级的运算放大电路即可,因为两级放大的话会增加误差。
你好,
由于你需要检测较低的电压,而OP07C并不是Rail to rail的,所以建议选一个低偏置电压并且Rail to rail的运放。可以从以下链接选取,
http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p2max=0.001;0.5
对于电池电压变化是否影响最终的输出电压,可以利用TINA进行仿真,对于直流电压来说应该是没有影响的。
可以利用三个运放搭建仪表放大器。
可以看下OPA188,OPA234,OPA140等。
你好,
应该是没有问题的。建议采用TINA仿真一下。
你好,
可以在以下网址找到中文版本进行下载,谢谢!
http://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=TINA&tisearch=Search-EN-Everything