Other Parts Discussed in Thread: PGA281
各位工程师,你们好!!!
我现在做的是信号调理电路,信号输入-5V~5V,需要把信号调理成1~4V这个范围,输入AD芯片进行采集,信号都是单端输入单端输出,考虑有可能采集小信
号,需要加入程控增益,由FPGA控制PGA281进行控制,现在关于PGA281的使用,有如下几点疑问,请各位工程师指教,我的原理图如下所示:
问题:
1:VSOP代表什么意思?我接的5V有没有问题?
2:输入-5V~5V,经过0.25倍缩放,变成-1.25V~1.25V. 由于VOCM是2.5V,输出是1.25~3.75V,这样理解对吗?
3:以上电路还有没有其它问题或者如何改进?
感谢各位工程师了!!!