This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助TI专家,TLC2652小信号放大问题

Other Parts Discussed in Thread: TLC2652, OPA388, OPA189

各位TI的专家好,我最近在做一个医疗仪器项目,需要采集体表的微弱信号,信号频率是50KHz双极性正弦信号,峰峰值为几十mV或者uV级别。我看下了TLC2652,它的失调电压非常小,我想问下:TLC2652放大微弱的交流信号会不会引入其他的问题,小弟对精密截波稳定型运算放大器不是很了解。另外TI的专家有推荐的精密低噪声的芯片吗?我打算采用2级放大,前级采用仪表运放,最终把信号放大到3V级别,供ADC采集。当然我用的是单极性ADC,输入只能0~3.3V,电路需要加上稳定精密的电压偏移。

  • 亲;因你用于特定50kHz,所以;失调等都不是问题。输入信号电容隔离后;再直流偏置下就可以单极性放大了。反而担心这颗料的带宽。

    这颗料单位带宽是1.9M,建议每级增益控制在15倍以内。

  • 是的,我目前打算就是每级放大10倍。一共100倍。50K是最高频率了,后面可能会调整40K,30K,20K,10K的频率。你说的失调不是问题怎么理解?我需要足够高的精度的,这就要求低失调,低温漂,增益稳定,低噪声了。
  • Hi,
    斩波稳定放大器的输入offset电压及漂移都特别小。
    不过,要注意TLV2652最小供电电压是3.6V。
    精密的低噪声,低温飘的运放还推荐OPA388. 10MHz带宽,7n/sqrt(Hz)噪声,优于TLC2652.
  • OPA388新出的把,之前在EEworld搞过试用活动。想问下专家,像我这种小信号放大问题,运放的增益带宽积该选择多大的余量?
  • Hi,

    经验上是要选取10倍或以上的裕量。
    闭环增益为:Acl = Aol / (1 + Aol*Belta). Aol 为开环增益,当其为无穷大时,Acl = 1/Belta。如果选取的增益带宽积的裕量较小,则在高频处开环增益较小,Acl不等于1/Betlta。
    同时,如果增益带宽积选的较小,相位裕度也偏小,容易使系统不稳定。
  • OPA388是16年的产品,比较新。

    对于增益带宽积的余量,带宽越大的运放在处理同一个频率的信号来说,环路增益更大,实现信号放大的最大线性度,减少信号的失真。

  • OPA388供电有点低
  • Hi,

    高压Low offset, Low drift 的放大器可以考虑OPA189. 4-36V供电. 3uV 电压(典型值), 0.005uV/C 飘移.

  • 我看TLC2652的参数:
    Extremely Low Offset Voltage...1 µV Max
    Extremely Low Change on Offset Voltage With Temperature...0.003 µV/°C Typ

    除了带宽只有1.9M比OPA189的低:

    出色的直流精度:
    CMRR:168dB
    开环增益:170dB
    低噪声:
    1kHz 时,en 为:5.2 nV/√Hz
    0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.1µVPP
    出色的动态性能:
    增益带宽:14MHz
  • Hi,

    OPA189的噪声性能远好于TLC2652,0.1Hz-10Hz 噪声电压0.1uVpp,TLC2652为2.8uVpp. 噪声密度也远高于OPA189.
    在你的应用中,测量的是微小信号,要想得到高分辨率,必须要求低噪声。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。