Other Parts Discussed in Thread: INA122
您好!我想请教一下,我最近在用INA122作为放大器,将我的一个传感器的输出电压放大,电压范围是-2mv~+2mv,要求精度是0.03mv。我采用单电源供电,在传感器输出为零的时候将INA122输出电压输出偏执调整成1V,传感器电源电压是3v。
现在将偏执电压抬高到1V,我采用两种方法,方法一是将INA122p1,p2接地,然后调整p5的输入电压,使p6输出为1V。这时候P5输入电压在0.9V。
另一种方法是将传感器接入,然后使传感器输出为0.这时候将INA122P5的输入电压调整,使P6输出 为1V。这时候P5脚输入电压在0.73V。
结果发现,使用第一种方法后接入传感器,,发现当传感器输出为0的时候,P6脚有大于1V的电压输出,大概在1.01到1.03之间。
用第二种方法,在后面的放大计算中,正常。
请问是不是我第一种方法错了?还是应该有别的方法?为什么会有这种差异?