我们做了一块测量微弱光信号的板子。里面运放用的是OPA657。反馈电阻使用1M、10M以及等效电阻为100M的T型电路。在初次测试时表现很好。1M、10M档只有微安级的0输入偏置。100M档有4~8mV的0输入直流偏置(指的是0输入情况下,输出大约为4~8mV)。电路与下图雷同,反馈电阻不同。
但是第二天,同样的板子,上电后发现,100M档的0输入偏置达到100多mV,10M和1M档也达到了20mV左右的偏置电压。期间没有对板子进行任何的更改。
不知道有没有遇到过这样的问题,直流偏置存在的原因,以及应该如何解决?