TI的专家们好,
小弟最新需要做一个VCCS电路,电流峰峰值设计为1mA,频率为50KHz的正弦。使用TI-TINA仿真了一下,运放用的OPA228,经典的Howland电流源改进版。
现在对这个电路有几点疑问:
1.输出阻抗问题,关于电流源,我们希望它的输出阻抗越大越好,那么除了严格匹配R1/R2=R3/R4外,还有什么办法呢?
2.负载太大或者开路,那运放U1输出电压不是很大吗?U2的共模电压也很大了?是不是可以这样认为:负载是很有限的,那么问题来了,这个电路的输出阻抗至少可以达到兆欧吧,那么输出阻抗这么大,带一个大点的负载,怎么又不行了呢,既然如此,那么我们为什么希望它的输出阻抗越大越好?