您好,最近在用INA333仪表运放单电源使用问题,甚为不解。
疑问一:按照技术论坛一网友提出过的INA333单电源问题而所得到TI工程师老师们的答复所说的,在单电源(+5V)供电的情况下,参考电压端2.5V,使运放工作于线性放大区,然后输入端只要满足了INA333最少100mV的共模电压即可正常工作,我的理解对吗?
下面是我的仿真实验:TINA仿真
在输入共模电压200mV ,差模电压12mV的情况下,输出是2.9184V, 如果是INA333正常放大工作的话,那么在Rg=1.01k时,放大倍数应该是100倍对吧,那么正常输出应该是0.012*100=1.2V 吧,但是为什么是2.9184V呢,是我理解有误,这样配置单电源不正确吗?
疑问二是:在参考电压不接2.5V,而是接地的单电源情况下,输出也不正常,那么是因为后级缓冲放大运放工作不在线性区的缘故吗?
事实上电路最终是将正输入端212mV电压放大了 1+50/(50+1.01) =1.98倍,可是为什么是这么算的呢?第二个运放没有工作吗?然后为什么是1+50/(51.01)而不是按照正常的同相放大来算1+50/1.01(即使是反相输入端的运放二A2没有正常工作),后面的两个150k欧姆电阻为什么没有算进在内呢?(我说的运放一二是指INA333内部结构图)
希望得到您的解答,谢谢