目前项目使用OPA251做电池包充电的电流参样, 但在实际应用中发现没有充电电流的情况下,OPA的输出端有170mV左右的电平,从而导致MCU的AD口误判检测到有充电电流通过。正常的PCBA输出正常均为20mV左右。 附图1为部分设计原理。 针对此问题,我们在分析的过程中发现所有故障PCB的R6电阻均小于R7的阻值,对调R6和R7的阻值后,异常的板子功能恢复正常。(注:R4,R6,R7,R8,R9电阻的公差为1%)
因此, 需要TI 的技术大佬帮忙回复以下问题:
1. R6小于R7的情况下, 运放的工作状态与正常状态在差异(同相与反相?)
2. 在实际应用中如果计算或者匹配R4,R6,R7,R8,R9的阻值。
3. 参考OPA241 Datasheet的规格书后, 如何计算和匹配规格书中R2和R4的阻值(附图2)。
Item | R6 Actual Value |
R7 Actual Value |
1 | 50.9 | 51.12 |
2 | 50.98 | 51.14 |
3 | 50.85 | 51.08 |
4 | 50.97 | 51.08 |
5 | 50.86 | 50.98 |
6 | 50.91 | 51.28 |
7 | 50.83 | 51.32 |
8 | 50.83 | 51.02 |
9 | 50.78 | 51.02 |