您好, 我们是在设计一款激光雷达的产品, 接收光的PD光电流在PA-nA量级, 希望通过电荷积分放大器对光电流信号积分放大,然后通过ADC采集,调制光的频率/带宽在50Mhz以下,25Mhz 典型值。 但是由于光电流信号太弱,AMP的带宽和信号强度是矛盾的,所以需要通过增加积分时间,或者增加电荷量来提高输出信号的幅度,使得信号被ADC采集到,同时尽量减少噪声的影响。
1. 请问电荷积分放大器是对电流的积分,还是电压的积分?
2. 电荷积分电路计算是按照如下公式吗? Q=I*t,Uout = Q/C, C 是反馈电容,Q是电容里积累的电荷?
3. 对于输入是pA-nA级光电流,电源噪声,运放噪声等对信号的SNR有多大的影响?
希望TI帮忙推荐合适的器件,帮忙解决这个问题。