This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放补偿的一些疑问

各位专家:

              您好!我最近在学习《运算放大器权威指南》这本书的第八章_电压反馈运放的补偿,对于其中一些内容有些疑问(见附件),希望能得到您的指教!谢谢!

由于问题有好几个截图,故把问题都列在了附件中,不便之处请谅解!!!

运放反馈补偿的若干疑问.docx
  • 1.图8-10中的w=1/ 是怎么来的?因为根据式(8-8)有,s=j =j 时开环增益才会开始下降3db,相位才会偏移45度,但图中坐标明明是 = ,是我理解错了还是怎么回事啊?

    W是通过计算Aβ来得到传递方程得到,请注意你图中的横轴使用的是lgF,而你的w和 是正负关系的。

    2.如下截图所示,其中画红线部分是不是有问题。因为对于负载电容和运放的输出阻抗形成的极点 ,有jw= 当电容增加时,w是减小的,这样的话该极点不是会离运放本身的极点更远吗?怎么又会相互作用呢??

    W=2*pi*f,故w减小,代表着C增大,f减小,带宽减小。

    3.如图8-15所示,理想闭环增益下降的速率是20db/10倍频,故应该是红线所示的下降速度吧?另外,文字中的划线部分说 C引起的极点要到运放增益穿越0db之后才出现,这是为什么啊??

    应该是的吧。因为R0基本上才几欧姆,故(Rf//Ro)*C会很大,可能具体情况具体分析吧

    4.对于超前滞后补偿,根据式8-23,A应该就是指运放本身的放大倍数a,但是在图8-22中为何画20lgA会是那样的波形,A和补偿网络又没有关系,为何会随着补偿网络而发生变化??

    对于你的这个问题,20lgA,如果A代表开环增益,那么这个结果肯定是不对的,但是不能确定你的这本书中的A是否完全都代表开环增益。

  • 对于运放稳定性分析,建议可以参看我们的Tim Green写的运放稳定性分析,讲的比较完整,且有实力和演算进行详解,推荐一看啦。