各位大侠,有两个问题想请教一下,
1、从代理买了一卷OPA4228UA, 外标签是1427的货,但是实物表面打印有两种:
分别是 48CV29K和48DH59K。 想问下CV29K和DH59的各代表什么?
2、因为此产品在高温下出现功能失效,经普通检测无异常,但是固封研磨切片后,发现PIN3内键合点金丝与铝层之间有一层较厚的唔知,金丝这侧出现了缝隙和空洞,经能谱分析金铝之间的物质为Au-Al化合物。 如下图。
而同时,也对其他PIN脚做了检测,其图像如下:
请问一下,第一个图中的空洞的出现可能是什么原因造成的? 比如使用不当?封装缺陷?等等。