作为一种电流反馈放大器,THS3092很容易烧毁,请问使用电流反馈放大器的时候应该注意些什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
首先, 一般来说,造成运放损坏的可能原因包括: 供电范围超标, 输入超标(包括共模电压超标和差模电压超标). 人为地输入超标以及震荡造成输入超标都可能造成器件损坏.
其次, 从运放本身的指标来看, THS3092的器件绝对工作范围属于同类运放系列内的正常范围.
如果你的输入信号及供电都是在正常范围之内, 那造成损坏的原因很有可能是震荡.
作为电流反馈型的放大器, 其容易造成震荡的可能原因包括:
1) 反馈链路上的过大电容
2) 在采用non-inverting输入的情况下, inverting管腿上的容性过大.
3) 反馈电阻取值不合理.(一般指标书都会针对不同的带宽推荐不同的电阻, 该阻值不能太小).
所以请帮忙提供你们的具体应用(输入条件, 具体的应用电路等) , 好帮助问题的定位,谢谢!