This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

差分采样对OPA的有什么要求?

各位大神,求指点:这类应用中对OPA的选择需要注意什么,需要考虑VOS, IB,GBW吗?为什么?

  • 这是一个差分放大,所考虑的因素主要根据您的需求来,您上面所提及的在选型过程中需要考虑,
    此外还应考虑工作电压,输入共模电压范围和输出电压范围。我们有专门的差分运放,您可以通过下面的链接来选型:
    www.ti.com/.../products.html
  • 工作电压3.3V, 共模电压3V以内,输出1.65--3.3V之间。产品已经在用,暂时不考虑差分运放。VOS,IB, GBW在这个case的影响是怎么样的?求指点。
  • 这个应用中,单电源放大,同相端提供直流偏置,目的是为了保证输入信号在其共模电压范围之内。
    如果输入信号中包含直流分量,那么选择OPA的时候就要考虑Vos,IB带来的影响。
    如果是选择电压反馈,那么就要根据GBW=f*Gain来确定运放的GBW。
  • 除了以上提到的参数需要考虑外,还有一个很重要的参数需要考虑,CMRR,差分运放的正确输出是建立在两组电阻匹配的情况下的,但如果电阻匹配度太差就会影响CMRR,使用1%精度的电阻CMRR不会优于34dB,使用0.1%的电阻最差情况下CMRR大约为66dB,对于需要高共模抑制比的应用来说可能需要0.01%以上的电阻匹配度,或者专门的差分运放。