This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问INA226测量电流时采样电阻

Other Parts Discussed in Thread: INA226

想用INA226测量一个模块的动态电流是否正常,模组电压3.3V

电流范围在不同状态如下

2uA~16uA
35uA~65uA
16mA~24mA
28mA~36mA

请问如果满足要求,采用一个固定的采样电阻是否可行?

这个采样电阻大概多大比较合适

  • uA 级的测量应该是不合理的, 因为 输入偏置电流就要 10uA 典型值呢. mA 级才合适
  • 不需要太多精度,只是定性判断不同状态的电流范围呢?如果不行请问是否还有满足条件的可以选择直接读出电流值的类似IC?
    主要是想判断下被测器件的不同状态下电流是否正常.又不想用太多独立的元件.
  • 亲,要想检测1:20000这种如此宽范围电流,至少需要分两段分流。关于你的这个应用,建议如下考虑设计:
    1)负载可接受的最大电压跌落和评估准确性。这是最大可用分流电阻值取用标准。通常;为减小误差,会取用比最大值小些的电阻做分流器。
    2)计算全范围下电阻压降
    3)按精度要求,计算运放可接受失调电压和偏置电流及带宽
    4)按上三参数选运放
    当然;在选型时,可以优先考虑隔离或电流检测放大器。在没法满足时;再考虑先放大再隔离的方案。
  • 您可以这样计算:
    Vsense max=81.92mV, I max=36mA, Rshunt=81.92mV/36mA= 2.276 ohm.