This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于运放,比较器的选型

最近要设计一个双积分型AD,采用MCU+OP+比较器+多路模拟开关实现,初步计划实现16bit的分辨率,现在问题如下

1,输入采用电压跟随器,由于想把精度做高,再现性做好,这个电压跟随器我需要考虑哪些参数?哪些OP适合做电压跟随器,哪些不适合?判断是否适合做电压跟随器的依据是什么?

2,积分器采用OP实现,这个OP需要考虑哪些参数?

3,过零比较器,这个我需要考虑哪些参数?

  • 无论任何时候或者应用电路形式,运放的选择总离不开其具体的电路设计以及输入级和输出级的条件、工作温度的条件、可以接受的偏差条件。具体来说,像输入信号的阻抗条件、频率、幅值;输出信号希望的幅值以及对应的阻抗条件;环境温度范围、封装形式供电要求等等。

    为了简单起见,我认为作为跟随器设计中的运放首先应该有很低的失调电压,如果温度变化范围大,应该同时要求运放有零漂特性;假设幅值也接近电源电压,所选的运放应该轨至轨特性;输入信号频率较高,则运放的压摆率应该足够,否则也会带来明显失真,输入信号波形复杂的话或者为音频信号,通常也要考虑运放可能带来的谐波失真。似乎将这个问题复杂化了,不过建议你读读如下资料,希望对你处有所帮助。http://www.ti.com/it/an/slod006b.pdf,  Op Amps for every one