This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

高功率运放 OPA541/549/5412 产品咨询

Other Parts Discussed in Thread: OPA541, OPA549

Hello team,

我的客户想了解TI高功率运放的产品,他们提出了以下几个问题:

【1】      OPA541、OPA549、OPA5412产品的性能和使用差异?

【2】      OPA549并联使用是否可以支持更大电流的输出。规格continue  max 8A,若并联使用,是否可以认为8A+8A…..,是否有使用上的限制?需要满足什么条件?

【3】      OPA549 产品在贵公司是否有新版本的产品可以替代,差异?

【4】      使用举例:要求OPA549 在类似跟随的设定下,希望得到,4V/8A的输出,以及并联得到更大的电流输出,需要注意什么?输出电压的纹波等是否有参考的设计文档或测试文档?

请帮忙解答,非常感谢!

  • 1)首先没有OPA5412这款功放型号,官网查不到。

    OPA541和OPA549的区别在于,供电电压范围不同(OPA541:20~70V,OPA549: 8~60V) ,输出电流不同,带宽,压摆率,静态电流都不同。所以可以根据自己的实际需求,来进行选择哪一款功放更合适。

    2)OPA549支持并联使用,目的是为了得到更大的输出电流,并联使用,即为8A+8A的continuous current或者10A+10A peak current。

    3)datasheet P14有给出使用两个OPA549 得到10A+10A peak电流的实例,可以参考下。 这个电路是G=5的条件。

    如果跟随的话,建议参考Datasheet Page6有关 OUTPUT VOLTAGE SWING vs OUTPUT CURRENT的曲线,也就是说,要想得到多大的电流输出,首先需要保证多大的输出swing,从而判断至少需要多大供电电压。

  • 目前想用OPA549来做1路可调输出电压,输出范围1~24V,输出电流8A,负载为容性负载,不知道这款芯片能否带容性负载,还有就是输出电压的纹波,如果供电是27V/100mV的电压,V-为GND的话,还请帮忙解答,感谢,另,芯片的货期怎样?

  • Hello kailyn,
    1)使用549设计一个线性供电电源,应用于网络产品长期供电,一直输出8A电流。是否需要考虑降额使用?降额标准是多少?如希望电压在0~4V@8A。
    2)使用549 并联扩大电流输出有没有限制?(0~4V线性输出),希望得到>50A以上的电流,如何设计?