Hello team,
我的客户想了解TI高功率运放的产品,他们提出了以下几个问题:
【1】 OPA541、OPA549、OPA5412产品的性能和使用差异?
【2】 OPA549并联使用是否可以支持更大电流的输出。规格continue max 8A,若并联使用,是否可以认为8A+8A…..,是否有使用上的限制?需要满足什么条件?
【3】 OPA549 产品在贵公司是否有新版本的产品可以替代,差异?
【4】 使用举例:要求OPA549 在类似跟随的设定下,希望得到,4V/8A的输出,以及并联得到更大的电流输出,需要注意什么?输出电压的纹波等是否有参考的设计文档或测试文档?
请帮忙解答,非常感谢!