Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00499
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我确实不太明白那个3.3V齐纳二极管的深层作用,只是简单的理解为用来稳压的,不知道它对电路的对称性还有什么影响?还有5个330k是为了对输入信号进行分压用的,考虑到器件功耗,才分成了5个,是这样的意思吧?
是不是因为我把这个稳压管去掉了才导致的电路不对称,工作不好。如果我把加上了,就可以前面不用再加放大器了?可是这会不会影响整个电路的带宽?简单的说就是当下如何解决配平这个问题,还有输出波形不好也是由于配平导致的,还是其他原因?麻烦问题都一一回答一下吧。
还有用tina仿真的时候齐纳二极管需要填写什么参数吗?有些不会用。
ths4521_TIna_NO cap NO gnd Vlp_in+ 70V.TSC今早我在电路上加了个稳压管,波形似乎变好了点,但是好像输出幅值变小了,但是感觉这个设计如果达到能用的标准,还需要很多完善的地方。麻烦您指点一下。