This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
精选问答:
1. 问:ac诊断和dc诊断的区别是什么?哪种可靠性更高?诊断之后如何作出响应?响应速度是多少?会不会出现误诊断?出现误诊断又该如何解决? 答: AC和DC在芯片内部是两个命令,DC,主要用来诊断负载是否有S2B/S2G/OL/SL的错误类型,在没有上述错误的条件下,AC诊断,更多的作用是检测负载的阻抗对多少欧姆,确保喇叭是没有问题的。
2. 问:采用的开关器件是mosfet还是晶闸管? 答: MOSFET,在芯片内部集成了。
3. 问:TAS642X系列下有几类产品? 答: TAS6424L-Q1,模拟接口的还有TPA6404-Q1
4. 问:可以智能识别外界干扰因素吗?如噪音等 答:不能的,如果要识别外界的声音,通常需要MIC来拾音,然后采取相应的降噪算法,但是在这个系统中,目前并没有看到需要要消除环境噪声的影响。
5. 问:对于emc和emi的处理方式有哪些? 答:从系统层面来看,良好的屏蔽和接地会有很大的改善,从电路设计层面,输入的pi型滤波及参数的优化选项很重要,D类功率放大器的输出的pf级滤波电容也有比较明显的影响,从芯片层面,选择合适的开关频率,好的layout都是很重要的改善方式,具体可以参考TI的EVM的layout。
6. 问:高频能减小电感体积,但是电容呢?答:从频域的角度来讲,LC会形成二阶滤波器,电容和电感的改变会改变系统的频域参数,在频域稳定性没有稳定的情况下,另一点就是时域上的波形,电感和电容变大都会最终让输出变压的纹波变小,所以从趋势上来讲,如果电压的纹波参数的一定的,电容也可以变小一些,但是一定要保证稳定性。
7. 问:如何开关频率越高,那开关损耗怎么处理呢? 答:你关心的问题很重要,首先肯定一点,相同条件下,开关频率变高,开关损耗肯定会增加。其次,TI的产品在开关的上升沿上做了优化处理,保证芯片上升速度能够快,同时又不至于产生较大的振铃带来干扰,尽量将小开关损耗。第三,对于系统来讲,需要对热进行仿真,考虑环境温度,和芯片上产生的损耗,推算结温,确保在芯片正常的spec范围内使用。
8. 问:10%的总谐波失真,相对音频产品来说,是否失真过大?(一般都是1%吧) 答: 10%的THD,是用来评价最大输出功率的指标。确实10%的THD,失真已经很大了,在正常功率范围内,一般定义的spec是1%,甚至是1%以下。
9. 问:模拟D类放大器用的IIC接口吗?如何提高IIC抗干扰能力? 答:I2C一般是板内的芯片,而且速度不会太快,通常不会受到太强的干扰。
10. 问:AVAS可以支持几个喇叭? 答:一般1个或者2个喇叭,一个装在车头位置,一个在车尾位置。
11. 问:AVAS的控制芯片是什么?控制机理是什么? 答:一般是MCU或者是DSP,控制芯片,接受到整车的指令之后,控制芯片进行计算,产生相应的音源数据流,送给功放芯片驱动speaker。
12. 问:AVAS与汽车内电子采用的通讯协议是什么? 答:一般用CAN协议进行通信。
13. 问:22W和8W最大区别在哪里? 答:主要是芯片内部限流值不一样,相同的负载,输入信号幅度增加,输出幅度就会增加,输出电流就会增加,当电流到达门限值的时候,就不能继续上升了,波形开始失真,这就限制了最大输出功率。
14. 问:AVAS系统声音会随车辆速度改变吗? 答:会的,法规要求不同的速度下,各个频率的分贝是不同的。
15. 问:车内和车外都需要模拟声音吧,电动车有时启动后驾驶员会忘了是否启动,下车会忘了关引擎,所以内部的声音也很必要,但听音乐和接电话时需要关闭,实际应用场景还是会有很多需要考虑的问题 答:您说的是对的,模拟引擎声音系统分为车内车外两种,车内是为了提示司机,车外是为了提示行人,还有电话音乐之类的,还涉及到噪音消除和回声消除,增加车内司机的体验舒适度,但是车内车外一般会做成两个产品,本视频讲解的是车外部分。
16. 问:在不同的工作电压下效率是否有较大差别? 答:效率会有一定的差别,可以参考DCDC电路来理解,class D从拓扑结构上来看,就是两个DCDC,只是输出是正弦信号,不是一个恒定的3.3V或者5V。
17. 问:数字输入和模拟输入两个哪个更有优势?TI如何保证这两个输入的一致呢? 答:数字输入,主要优势是高集成度,可以理解为把DAC集成到芯片内部了。模拟输入,相对成熟一些,可选产品数量多,价格一会相对便宜一些,对于一些系统已经有DAC集成的,不需要单独添加额外的DAC的,可以选择模拟输入的classD。
18. 问:是否有相应的行业规范了? 答:有相关的法律法规文档,我在视频中有介绍,也给出了相关的链接,你可以去下载,视频会在一周之后,上传到TI官网。
19. 问:AVAS系统CLass D采用的芯片是否带过流保护功能? 答:芯片带过流保护功能的。
20. 问:负载诊断测试负载端电压还是电流? 答:芯片通过测量负载上的电压来判断负载当前的状态。
21. 问:为什么即要用到MCU,又要用到DSP? 答:这个是或者的关系,高端的可以用DSP,低端的MCU就可以了。不好意思,给您带来误解。
22. 问:TAS54和TAS64是不是都过了车规认证? 答:都过了AEC-Q100认证的。
23. 问:是不是频率越高可以减少更多的面积呢? 答:是的,更高的开关频率会减小功率器件的尺寸,减小系统面积,但是正如很多网友问的一样,开关频率升高,会带来损耗的增加,因此需要折中选择,TI的芯片目前在AVAS这样的功率需求下,还是可以满足的。
更多问答:
问题 | TI 回复 |
TCAN FD最高速率只支持到5M吗? | FD版本支持到5M |
如果有demo提供,肯定有pcblayout提供 | www.ti.com/.../TIDA-01237 可以参阅TI的参考设计 |
请问:TIC12400-Q1的工作温度区间是多少度? | Operating 结温为-40 到150度 |
TIC12400 是使用什么协议与MCU通信 | SPI通信 |
具有 CAN FD 和唤醒输入的故障保护 CAN 收发器 | TCAN1043可以支持 |
TCAN104x系列主要差异体现在封装尺寸上吗? | TCAN1051支持基本的CAN通讯,TCAN1042 和TCAN1051 的差别在TCAN042 支持Standby Mode,可以将待机消耗电流降到uA级。 TCAN1043在TCAN1042 的基础上增加Fault检测功能 |
该汽车车身控制模块是否在官网上有板可买? | TI官网会提供参考设计的相应文档 |
TI can芯片在散热方面采取了哪些措施呢? | VSON的封装底部有散热焊盘 |
车规的ESD等级一般需要做到什么等级 | 一般Air:+-16KV Contact: +-8V |
TIC12400-Q1 支持 2 种工作模式:连续模式和轮询模式。这两种模式如何切换?在什么条件下会切换? | 使用POLL_EN的寄存器进行设置,POLL_EN=1,为轮询模式,POLL_EN=0为连续模式 |
请问软件消抖在TIC12400是如何具体操作的呢? | 使用寄存器 DET_FILTER 进行配置 |
请问TIC12400是如何配置湿电流的呢? | 使用寄存器配置 |
TIC12400内部反接保护是如何实现的 | 内置了防反二极管 |
TIC12400的内部ADC与外部ADC相比有什么优势呢? | 可以使用不带ADC的主MCU降低MCU的cost |
加入我需要的多个input不够怎么办?可以端口复用吗? | 可以使用支持ADC的PIN进行端口复用 |
ADC相比比较器,最大的优势有哪些呢? | 可以进行多挡位配置,如雨刷拨杆,还可以支持多路输入,增加I/O的利用率 |
TIC12400-Q1量产了没? | 已经量产,官网有相应的资料和参考设计:www.ti.com/.../TIDA-01237 |
TCAN1042HG 速率如何 | 支持到2Mbps |
不好意思刚才没听清楚讲师所讲LOWPOWER是指哪部分的低功耗?是专指MCU的低功耗还是整个系统的低功耗?谢谢! | 整个系统的功耗 |
GATAway的网关使用的什么技术协议在通讯,市场主流的有哪些? | 目前主要是CAN和LIN的通讯协议,目前也在发展Ethernet |
Power Supply的拓扑结构是什么?反激么? | 通常是Buck DCDC 或者SEPIC DCDC,小功率时使用高压LDO |
支持喇叭的阻抗范围? | 2ohm/4ohm/8ohm都没有问题,关键是不要触发芯片的过流值。 |
请问:D类放大器的shizhen失真度能达到多少? | 目前D类功率的失真度,已经可以做的非常低了,接近于class AB。 |
6422芯片在使用时是否也需要防反电路呢? | 这个是需要的,通常也都是二极管,或者TI有芯片控制方案,LM74700-Q1+NMOS。 |
车规标准温度范围是多少 | ‘-40~125 |
YUV422主要的特点是什么? | 16bit 8 bit Y8 bit UV |
辽宁省网友全景需要几个摄像头?他说的是4个镜头 | 4个 |
TI的Vision SDK分作两大类,两者之间主要的区别是什么? | A15上跑BIOS还是跑HLOS(Linux/QNS/Android) |
overlay的像素尺寸可以任意设定吗?最大可以支持到多大,能做到多少层? | DSS可以最大支持 4层,如果有其他compositor比如wayland则可以很多 |
TDA2E17在网上没有查到手册呢? | http://www.ti.com/product/tda2eg-17 |
4路HD CAMERA的接口是什么?感觉这个连接是个问题啊。 | MIPI or VIP |
TDA2E17与摄像头采用什么接口? | MIPI或者VIP |
摄像头同步费用高吗? | sync link是软同步,不需要额外费用 |
TDA2 & TDA3 甚麼差別呢? | TDA3X没有A15 |
请问version SDK 有区分linux版本和qnx版本么? | VSDK无QNX版本,通过Infoadas可以支持A15端跑QNX |
全景摄像头视频格式是什么格式? | 一般YUV422 |
前视主要功能是什么? | 一般是识别类的算法 |
YUV422是一种图像数据格式。请问下老师,YUV422是所谓的那种灰度图像吗 | 不是,带颜色的 |
AVB摄像头有什么优点? | 两线以太网,简单,技术发展趋势 |
这个产品是可以扩展摄像头个数?4个变成6个? | 可以 |
TDA2E-17可以提供demo板进行试用吗 | 可以 |
全景实现技术,可以通过HDMI传输吗? | 可以,但成本较高 |
可以不修改例程直接用? | 可以做demo |
输出分辨率最大多大? | 可以自主决定,目前四路合一路是2560x1440全景合成为880x1080 |
MPU、GPU和DSP等等部件使用内存时是怎么分配优先级呢?会不会对应用速度有影响? | 可以配置优先级,不会影响速度 |
RGB与YUV怎么转换?对画质有没有影响?? | 如ppt的PSNR测量,影响较小 |
支持LVDS吗 | 支持 |
高清camera经过处理之后,对于显示屏有什么要求吗?如果显示屏的分辨率不高,还会有高清的效果吗? | 显示屏无要求,显示屏分辨率不高,则不会有高清效果 |
国产吉利汽车全景很不错的,不知道是不是Ti的方案? | 有的车型是 |
车用全景方案跟车的大小有没有关系? | 没有 |
fps应该多大? | 输出60fps |
电路有防浪涌功能吗? | 这个需要电子工程师单独在PCB上设计 |
最大支持多少G内存卡? | 都可以 |
请问:如何降低LED光源的热阻?如何做好LED的热保护? | 可以从PCB选材方面着手,例如选择铝基板或者用2oz的FR4的板材,对于LED 过热方面可以使用NTC或者温度传感器采样LED灯板的温度,再利用我们芯片的模拟调光功能降低输出电流 |
车尾照明 LED 驱动器对EMI的要求怎么样? | 传导和辐射方面主要是CISPR25 CLASS5,不同车厂的阈值会略微不同,不过大体上近似CISPR25CLASS5, 不过对于尾灯线性方案这部分基本不需要担心,尾灯比较头疼的还是BCI 测试,不同车厂的注入电流值也不尽相同,不过趋势是干扰电流越来越大,最大我见到过250mA的已经。 |
TI的后期方案会不会增加自动判断故障功能?防止车主被人误导。 | 芯片一般会集成故障诊断功能,后期诊断功能会更加智能,包括limp home模式,即使系统出现一些严重故障,芯片仍然可以保证基本安全功能。 |
如何通过检测过压状态实现过压保护确保系统可靠工作? | TPS92830-Q1 集成了过压降输出电流的功能,可以参考DERATE 部分。 |
一般选用的单颗LED是多大功率的? | 取决于不同的应用,和不同的设计,一般而言前转向和DRL 300mA/1W左右,尾灯一般150mA/0.5W左右 |
LED是用的多大功率? | 取决于不同的应用,和不同的设计,一般而言前转向和DRL 300mA/1W左右,尾灯一般150mA/0.5W左右 |
在哪里可以看到问题解答 | 问题接到后续会上传到 21dianyuan 网上的 TI E2E 中文社区部分,届时有疑问的话也可以在论坛上讨论 |
ti的方案对于所选的led有要求吗 | 没有,只要功率在安全范围内 |
车灯穿透距离能达到多少? | |
有具体的应用车型品牌吗? | TPS92630-Q1和TPS92610-Q1在主流车灯厂都有使用。 |
LED与DLP的优势如何。只是成本吗? | 成本是主要因素,DLP从性能上控制更加精细 |
雾灯和雨天LED有专用型号吗 | 车灯设计主要还是考虑满足法规,对于LED型号无特别要求 |
电路可靠性如何?如何更好的选择合适的IC来设计? | TI的汽车芯片都是经过AECQ100认证过的,所以可靠性尽管放心,关于选型你可以到 ti官网查看,www.ti.com/.../automotive_lighting_exterior_lighting_fog_light 包括不同的参考设计 |
请问:做LED刹车灯是否有可以随环境光调整其亮度的案例? | 其实就是增加一个dimming的功能,最简单的就是通过BCM dimming的方式来,将环境光参数输入到BCM里,BCM控制输出电源的占空比。 |
灯珠选型有经验没 | 具体可以咨询LED灯珠厂商,芯片只是提供恒定的输出电流,可能对于不同灯珠,需要配置不同输出电流来保证足够的输出亮度。 |
LED大灯灯光在雨天存在视线不好的情况,有什么更好的解决方案? | 增加亮度应该会更好 |
ic这边对于光衰有没有好的补偿方案? | 目前没有,不过如果光衰对应输出电压变化的话,可以通过检测输出电压变化,增加输出电流,我们明年会有这样的芯片面世。 |
如何在器件结温超过温度阈值时来降低 LED 驱动电流? | TPS92830-Q1 ictrl pin 可以实现这个功能,TPS92630/8-Q1 自带thermal foldback功能,不过对于尾灯设计一般都是直接硬抗功耗,不够的话就是用多芯片并联的方案。 |
温升高一定使用寿命短,温升控制在多少合适? | 一般尾灯设计,灯珠上的功耗并不大,主要功耗在芯片端,而汽车芯片都是保证125C 10年左右的寿命,所以只要保证最恶劣条件下,结温不要超过150C即可。 |
设计时需要注意哪些方面? | DC/DC主要是EMI, 线性的主要是热和BCI测试。 |
电路需要考虑防浪涌吗? | 一般在输入级会有TVS防load dump |
汽车LED功率越大封装尺寸越大? | 汽车线性驱动芯片为了散热考虑,一般会做带散热焊盘的封装,当然封装越大能够承受的功率也越大 |
灯珠选型有经验没 | 灯珠选型主要指哪个方面?灯珠厂商应该更有经验 |
TPS92830-Q1 TPS9263/8-Q1 TPS92610/1/2/3-Q1 都有哪些封装类型,可以是共用的封装? | 这些料在TI的官网都可以找到,这数据手册最后会有封装信息,封装不共用 |
散热怎么处理呢 | 芯片方面主要靠PCB 来散热,推荐FR4, 2OZ铜,并铺足够的地来散热 |
搭配DC-DC过BCI的参考设计电路,在哪里可以看到? | http://www.ti.com/solution/automotive_lighting_exterior_lighting_fog_light?variantid=18271&subsystemid=19144,右侧 |
为什么采用分流电阻方案? | 主要出于散热方面的考虑 |
热分流电阻的功耗多大? | TPS92610-Q1 数据手册中有详细介绍,取决于电阻阻值 |
9261的电阻管理是什么型号电阻? | 看不同的电阻阻值,如果串并联的话,功耗还可以分散 |
5724有几种封装? | HTSSOP38 |
这些芯片应用多长时间了? | 都是最近几年面市的心产品,感兴趣可以注册ti会员申请免费样品啊 |
直播中介绍的芯片,在国内都有销售吗? | 当然有,具体可以联系当地销售,或者到E2E英文网站留言e2e.ti.com/,我们可以帮你找到合适的人,当然如果对我们的芯片有兴趣,可以注册ti会员来申请样品。 |
可以申请免费的样品吗?资料可以发我吗? | www.ti.com上有所有资料,注册ti会员可以申请免费样品。 |
TI是否有氛围灯的解决方案? | 目前TLC6C5724-Q1 比较适合用在顶棚控制上的RGB,对于离散结构的氛围灯目前我们还在研发带LIN 的驱动芯片。 |
汽车LED前灯和尾灯型号一样吗? | LED大灯主要是开关式的,DRL和前转向开关式的和线性的都有,尾灯主要是线性的TPS92630-Q1/TPS92610-Q1居多,也有DC/DC+线性的方案。 |
对于尾灯亮度在设置满亮度是要注意哪些? | 主要是亮度需要满足法规需求即可。 |
线性的技术成熟吗 ? | 尾灯基本主流客户都是用线性解决方案, TPS92630-Q1/TPS92610-Q1在国内几个大的灯厂都在用。 |
LED什么型号用在车灯上? | 前灯TPS92601-Q1开光式的,尾灯TPS92630-Q1/TPS9261X-Q1线性比较主流 |
有相关的emc测试波形吗 | 参考设计里面有测试报告 |
如何实现整车LED等系统控制? | 目前主流还是BCM控制,未来会通过CAN或者LIN 来控制 |
这些芯片在实际应用中都有例子吗?用在汽车尾灯上? | 非常多,特别是TPS92630-Q1和TPS92610-Q1, 国内和国外几家大的车灯厂都在使用 |
LED体积越小越好吗? | 亮度满足法规需求即可 |
汽车电子LED的特点有哪些? | 使用环境更恶劣,EMI 要求更严格 |
能够区分LED本体开路还是电路板导线开路吗 | 这个无法区分,因为电气表现是一样的 |
LED设计过程中,如何做好散热功能? | 主要从PCB设计方面考虑,FR4 2OZ铜比较好,当然铝基板更好不过太贵,铺铜越大越好,也可以考虑多颗芯片并联分散功耗 |
TLC5927芯片电源电压范围是多少?3v~5.5v全范围? | 芯片供电是3V-5.5V跟MCU一样,LED供电最高17V |
LED驱动可采用晶闸管或者IGBT吗? | 目前只支持MOSFET |
最多可以同时控制多少LED | 取决于前级供电电压,不过TLC5927-Q1 最高17v, 所以白灯最多4个串一路没有问题 |
保护电路用的什么原理 | 检测电路的电压来判断LED开路还是短路 |
TLC5927最大的优势是什么? | 输出电流比较大,120mA×16路 |
车灯LED可以有几种颜色? | 转向琥珀色,刹车雾灯红色,DRL白色,倒车白色,大灯白色 |
这款芯片支持几路同时输出 | 16路 |
TLC5927-Q1能控制多少路LED灯? | 16路 |
TLC6C5724-Q1的MCU采用的什么模块? | SPI通讯 |
过热和过流保护一样吗? | 芯片是横流,正常不会考虑过流故障,过热是检测芯片结温。 |
车灯LED是几个分组接线的吗 | 是,每个功能有一个输入电源线。 |
TLC6C5724-Q1有哪些保护? | LED全保护,过温保护,REF电阻保护,数据手册在ti.com上,可以直接下载,也可以申请芯片 |
驱动车身LED采用什么驱动管?最大驱动能力达到多少? | HIGHSIDE DRIVE |
车灯功率一般多大? | 取决不同功能,前大灯功率一般几十瓦,尾灯一般总共也就十几瓦 |
tlc6c5724的电阻保护是什么原理? | 系统安全 |
ic的pwm信号输入引脚可以直接连接mcu的输出电平吗 | 是的,TPS92610-Q1这类芯片最高支持40V |
封装是什么 | HTSSOP38 TLC6C5724-Q1 |
车灯LED与一般LED有什么不同? | 温度更恶劣 -40-125C,寿命要求更高 |
TLC6C5724-Q1的封装是多少? | HTSSOP38 |
tlc6c5724都有哪些功能?有多少通道? | 4通道, 50mA每路, ti.com上有数据手册 |
车灯转向如何实现的? | 使用MCU控制每路输出的开启时间 |
tlc6c5724是什么封装? | HTSSOP38 |
芯片多少个通道? | 24 |
有开发板吗? | 网站上可以申请 |
低边线性LED驱动芯片是什么意思呢? | 就是输出接LED阴极 |
具备哪些保护功能? | LED全诊断,REF 电阻保护,过问保护,ti.com上有数据手册 |
LED有什么电路保护? | LED全诊断,REF 电阻保护,过问保护,ti.com上有数据手册 |
可以控制几个通道? | 24 |
能够自动判断其中某个LED的故障吗 | 可以通过读寄存器来判断具体哪路出现了哪种故障 |
参考设计的板子可以申请吗 | TPS92638-Q1 的参考设计可以申请实际板子,其它的参考设计并未发布板子 |
色温和亮度可以同时调节吗? | 色温可以通过调输出DC电流实现,亮度一般调PWM即可 |
如何通过Fault引脚读出有没有故障呢? | 直接采样fault的电平即可,低电平有故障,高电平无故障 |
是塑封还是陶瓷封装? | 塑封 |
驱动到LED的距离有要求吗 | 热没有问题即可 |
92638各个通道是完全独立工作的吗? | 通道独立工作,不过PWM控制是PWM1 控制IOUT1 和IOUT2,一控二 |
TPS92630的3通道的各个通道的输出电流相差最大为多少呢? | 精度1.5%,输出大于30mA,具体参考数据手册 |
有那些保护功能 | LED开路,短路,单科LED短路 |
热分流电阻会不会降低效率啊? | 线性芯片本来效率就很低,主要还是要考虑散热 |
IPS2961系列通过电阻进行热管理的意思是通过电阻电流吗? | LED上电路不会变,通过电阻的电流多了,通过芯片的就少了 |
最大的创新处什么 | 用起来简单方便,而且不贵 |
TPS9261系列的pwm控制的话,这个频率有啥要求 | 一般200-400hz,最高不超过2kHz |
加了电阻之后会不会影响芯片引脚的电压? | 芯片控制横流,对电压无所谓,只要没有触发故障保护 |
输入电压高了的情况下会带来什么后果呢? | 芯片会过热保护 |
TPS9261系列的散热方案是怎样的? | 可以多颗芯片并联或者使用并联电阻方案,具体可以参考TPS92610-Q1 数据手册,ti.com上有 |
有没有器件温升与失效率的数据? | 汽车芯片在最高125C在进行老化试验,模拟10年寿命 |
有几种封装? | HTSSOP,MSOP,NDR,具体在数据手册中都有 |
LED车灯的灯珠的防护等级是多少? | 具体可以咨询灯珠厂商 |
请问下方LED短到地如何检测呢? | 检测输出电压是否低于一定阈值 |
亮度调节通过电压还是电流 | 通过电流或者PWM占空比,PWM居多,调DC电流会影响色温,而且不线性 |
有过热或过流保护么? | 一般线性恒流芯片只讨论过温保护,或者过温降电流,电流一般不会出现突变 |
IPS92830有过流保护这些功能吗? | 恒流芯片电流是固定的 |
不同封装的热阻区别大吗? | 区别很大,具体可以参考数据手册,目前TPS92610-Q1 ,TPS92630-Q1比较接近,用在驱动160mA的输出,TPS92611-Q1用来驱动100mA的输出 |
TI所有的LED驱动芯片是不是都有关于温度的保护电路? | 现在基本所有的芯片都有过温保护 |
芯片带有限流和热保护功能吗? | 恒流芯片不存在过流保护,过热保护所有芯片都有 |
可以随外边环境的变化自动调节亮度吗 | 需要外围电路来检测环境光,再通过模拟或者PWM 来调节亮度 |
接地短路保护的原理电路是怎样的呢? | 检测电压 |
一般通过什么方法来控制车灯转向? | BCM模块输出1hz 50%占空比的12V电源信号 |
有过热或者过流保护么? | TPS92830-Q1有过温保护,因为本身是恒流输出所以不存在过流的情况 |
TI有输出电流超过1A的TPS系列的LED驱动芯片吗? | TPS92515-Q1 buck,boost TPS92601/2-Q1, TPS92692-Q1 |
可以通过整车控制器控制来控制雾灯吗? | 目前是这样的 |
有温升与器件失效率关系的数据么? | 一般结温不超过150C,我们都可以支持10年左右的寿命 |
TI的LED驱动是否有针对车内氛围灯的方案? | 对于顶棚控制器上的RGB我们有TLC6C5724-Q1, 对于离散式 的LIN RGB我们目前没有这类芯片 |
是否支持调光功能? | PWM 调光 |
tsp92611和tps92610有什么区别? | 单颗LED诊断 |
led的驱动芯片和电路中DCDC有什么区别,可以混用么,即led驱动芯片用来做电源 | DCDC提供恒定输出电压,LED 驱动芯片提供恒定电流 |
前灯一般功率不超过多少? | 前转向或者DRL一般十几瓦 |
输出电流为什么和散热条件有关呢? | 因为输出电流决定了芯片的功耗,具体可以参考TPS92630-Q1 的APPLICATION NOTE。 |
长期工作在fault模式下会对芯片有何影响? | 不会 |
请问MOS管集成到内部和外接MOS管的驱动芯片各有什么应用场景和特点呢? | 主要考虑散热,MOSFET外置主攻300mA这个量级,内置的主要在150mA这个电流量级,300mA主要前转向和DRL,150mA主要后转向,刹车灯 |
能否把驱动芯片和LED灯芯封装在一起? | 有此类需求可以联系ti销售具体讨论 |
主要是电压控制还是电流控制 | 今天介绍的芯片都是恒流输出 |
在故障总线连接方面是否可通过一个总线支持多个IC 连接? | 最多支持30个fault连在一起 |
支持PWM调节吗 | 必须的 |
如果灯板的空间过小,PCB板该如何布局呢? | 可以参考ti.com的参考设计,还是需要具体看不同的应用要求 |
设计方面在功率能力范围内可以驱动被配置为多个灯串的 LED吗? | 可以,主要散热没有问题即可 |
在fault模式下,芯片工作温升如何? | fault 模式芯片基本不消耗功率 |
请问:对于采用R,G,B三色LED组合光源,如何均衡三色光源的色差?谢谢! | 通过DC调节不同的输出电流 |
TI有哪些高边线性LED驱动方案呢? | TPS92610/1/2/3-Q1, TPS92630-Q1, TPS92830-Q1,TPS92638-Q1 |
散热效果如何?有没有保护电路 | 都有散热焊盘,过温保护是标配 |
具有低端电流感测的系统是否需要用每个 LED 灯串都有一条返回导线? | 低边更适合LED 和驱动在一个板子上,离板线比较多 |
故障输出上拉电阻选多大的合适? | 500ohm上拉到5V即可 |
LED如何进行调光控制? | PWM和模拟调光都可以 |
投射式大灯是不是需要用到FPGA配合呢? | 具体可以咨询DLP 的论坛 |
TPS92830 FAULT引脚可以接到一起,是否意味着当出现FAULT信号的时候,所以芯片都进入FAULT状态? | 是的 |
fault工作原理是怎样的? | 无故障时候fault内部弱上拉,有故障时候fault内部强下拉,可以轻松实现one fail all fail, 具体可参照TPS92830-Q1/TPS92630-Q1/TPS92610-Q1数据手册 |
请问FAULT为什么可以接到一起呢?基本原理是什么呢?可以实现什么具体的功能呢? | 无故障时候fault内部弱上拉,有故障时候fault内部强下拉,可以轻松实现one fail all fail |
同时支持几路照明? | 取决于应用需求,路数多就可以多使用即可芯片 |
汽车氛围灯光需要色温调节么? | 是的,需要温度补偿 |
这种芯片是通过电压还是电流工作 | 恒定电流输出 |
fault引脚主要可以检测哪些fault? | LED 开路,短路,单颗LED短路 |
怎么做保护?? | 芯片自带LED开路,短路,单颗LED 短路保护,FAULT BUS 可以实现ONE FAIL ALL FAIL |
IPS92830-Q1有相关的DEMO吗? | TPS92830-Q1 有EVM, 同时还有3个TI参考设计分别给DRL/TRUN/STOP设计的 |
TPS2602 有短路保护的功能吗? | TPS92602-Q1有输出短地保护,还有过流保护 |
汽车LED 车灯的电压跟电流有什么关系? | 这次介绍的都是恒流输出的芯片,正常范围内电压波动不会影响输出电流,除非输入电压太低,输出电流会被拉低 |
PWM波形的占空比可调么?范围有多大? | 只要选择合适的R,C占空比范围可以从0-100%, 不过一般10%,20%这种占空比不会有任何问题 |
请问如何避免亮度不一致的调光呢? | 第一个芯片的PWM输出到其他芯片的PWM输入上,可以保证调光的一致 |
请问如何避免亮度不一致的调光呢? | 第一个芯片的PWM输出到其他芯片的PWM输入上,可以保证调光的一致 |
PWM波形可以通过芯片编程的方式调占空比吗? | 可以通过PWMCHG上的RC 来设置PWM输出占空比 |
功耗如何 | 芯片基本没有功耗 |
TPS92830的control引脚上在PCB上的布局需要考虑什么呢? | ICTRL 是一个1mA的电流源,所以抗干扰性能很强,支持离板连接 |
TPS92830的发热是多少? | 基本没有,因为MOSFET是抗热的 |
tps92830怎么调节电流源输出? | ICTRL来做模拟调光,derate也可以调节输出直流电流,3个设电流的电阻也可以调节输出电流 |
模拟调光的特点,相比其他调光有何优势? | 模拟调光不会产生EMI 干扰,不过会影响LED色温 |
有相关的成熟的解决方案吗? | ti.com上有一系列的参考设计 |
汽车LED 车灯的电流一般是多大? | 前大灯1A左右,前转向和DRL 300mA, 后转向和刹车150mA |
tps92830电流源输出是多少? | 取决于外置MOSFET的散热能力,一般推荐接电池的应用不要超过500mA |
该芯片尺寸多大?多少种封装呢? | HTSSOP28, ti.com上有数据手册,里面有详细信息 |
怎么申请样品?真想自己做一个试试 | 注册myti会员,免费申请样品 |
tps92830模拟调光怎么调节光照强度? | ICTRL电压对应输出电流的比例 |
散热效果好不 | 取决于PCB板设计,MOSFET 的封装也很重要 |
如何模拟调光?? | ICTRL接不通电阻即可 |
tps92830都有哪些功能? | 参考ti.com上的TPS92830-Q1数据手册, 主要就是线性横流(无EMI干扰),外置MOSFET, 模拟调光,PWM调光,内置PWM生成器,LED故障诊断保护 |
芯片售价多少钱? | 零售价官网上有,批量可以咨询代理或者TI销售 |
汽车LED 车灯的芯片显示有哪些特点? | 工作环境恶劣,-40-125, 使用寿命要长 |
tps92830芯片是什么封装? | HTSSOP28 |
这个芯片的接口协议是什么? | 高于1.2V是高电平,低于1.14V是低电平,最高支持40V |
TPS92830的背面可以加散热器吗? | TPS92830-Q1本身热很少,主要热在MOSFET上,可以在MOSFET 上贴散热器增加散热 |
tps92830工作温度在什么范围? | ‘-40-125C |
汽车LED 车灯可以用在车上哪些位置? | 今天介绍的主要用在汽车DRL,前转向,后转向,刹车灯。。。 |
这个芯片的主要应用场景是什么? | TPS92830-Q1主要以用在一些电流比较大的场合,例如300mA这个量级的DRL/前转向等等 |
tps92830工作电压范围是多少? | 4.5-40V,具体参见ti.com数据手册 |
外接MOS管的TPS系列芯片在设计是需要注意什么呢? | TPS92830-Q1 数据手册和应用手册里有关于MOSFET 选型的介绍 |
这款芯片是多少位的?32还是64 | TPS92830-Q1 是3通道线性LED恒流控制器 |
请问TPS92830的工作环境温度为多大呢? | ’-40-125C |
控制器是否可用于实现一系列LED驱动器拓扑结构? | TPS92601-Q1可以支持多种不同的拓扑结构 |
TPS92830-Q1 芯片做的方案中散热需要单独进行散热器配置来解决过热的问题? | 取决应用的电流,如果DC/DC+TPS92830-Q1,热不会是个问题;如果是纯线性的方案得计算功耗能否散的掉,不行只能加散热片 |
这款芯片价格多少? | ti.com上有零售价,具体批量的价格需要咨询代理或者ti销售 |
TI的LED驱动方案如何解决发热的问题呢?众所周知,LED发热是非常严重的。 | 靠PCB设计来提供好的芯片散热条件。 |
是否具有输入欠压保护、输出过压保护功能? | 欠压保护都有,输入电压低于4V左右芯片就不工作了,目前没有过压保护功能。 |
功耗如何控制? | 纯线性的方案需要靠PCB设计来优化散热,DC/DC+线性的方案就热倒不是很大的问题 |
MCU控制车灯转向主要采用哪种通讯方式 | 目前这种架构MCU只是提供PWM 的延迟开通和故障处理功能,没有跟BCM的通讯 |
故障诊断如何知道是开路还是短路。 | 无法辨别 |
采用MCU的控制方案会大大增加成本吗? | 现在低配的MCU价格也就5毛美金以内,跟一颗芯片的价格差不了多少,主要还是软件开放和维护成本 |
推荐的芯片TPS92830-Q1 TPS9263/8-Q1 TPS92610/1/2/3-Q1 主要的区别特点是? | 主要区别在MOSFET是否内置,输出电流能力,输出通道数量,TPS92610-Q1/TPS92630-Q1具备单颗LED短路诊断,其它故障和功能类似 |
一般在多大输出电压范围内可以直接测量LED电流? | 肯定要在人体安全电压范围内 |
请问高边的线性方案是什么意思呢? | 就是恒流源输出到LED阳极,LED 阴极接地 |
动态转向应用除了应用在车灯上面还可以应用在哪些场合? | 跑马灯交通警示灯也可以用 |
样片可以申请吗? | 注册ti会员,免费申请样品 |
这个动态组合控制有什么优点? | 提高信号辨识度,提升汽车品牌档次 |
TI官网上有驱动LED灯的评估板吗? | 有的,可以注册ti会员申请 |
今天演讲 的推荐设计的原理图可以进行自己下载查看,? | 可以的,TPS92601-Q1, TPS92638-Q1 |
芯片是否具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制? | 目前TPS92692-Q1集成了抖频功能 |
参考设计网站上可以下载到吧 | 可以 |
tps92601可以实现LED的呼吸、转向等特效吗? | 当然,PPT中的TPS92601-Q1 的参考设计是动态转向灯的,呼吸效果,客户可以通过PWM dimming或者analog dimming方式实现 |
请问TPS驱动芯片集成的内部采样电阻为多大? | 采样电路需要外部配置,150mV参考电压,300mA输出需要0.5OHM的采样电阻 |
两个串联的LED灯如何来平衡电流? | 靠恒流驱动电路 |
在汽车行业中的LED的设计都是采用的线性还是非线性方案?可靠的使用时间有几年? | 前灯开关的方案居多,尾灯线性的方案居多,一般10年 |
ti的pwm调光是如何做到如此高的线性度的? | 芯片做了一个快速响应的功能,在PWM 关闭的时候,环路调节的状态被存储起来,PWM 导通时候环路可以很快建立起来 |
输出开路关断引脚在驱动芯片的原理是什么呢? | 电流采样,开路的话输出电流为0, 输出diag引脚电平也为低 |
PWM Dimming 可以完全关掉吗?就是输出0% | 是的 |
PWM Dimming的难点是什么? | 如何在PWM dimming状态下过EMC是个挑战,需要仔细设计滤过电路 |
这种LED等有哪些特点 | 主要是恒流精度高,保护功能全,还支持PWM和模拟调光 |
如何使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET? | 可以参考www.ti.com/.../tida-01581 |
tps92601pwm调光对pwm信号有什么要求? | 关断不能超过2ms,不然会关闭芯片 |
请问PWM智能调光是什么意思呢? | 就是PWM集成了PWM调光和芯片ENABLE功能 |
最多控制多少路输出? | 取决于如何切割LED灯串,如果15颗灯,每颗切一路,最多14个mosfet旁路 |
如何平衡电流在两个LED灯串? | TPS92602-Q1 双路是独立工作的,互相不影响 |
汽车LED 车灯做成大功率的车用,散热是不是一个大问题,不好处理? | 对于DRL和转向来说还可以,一般也就10W上下,不需要额外的散热措施,PCB自身散热即可。 |
tps92601都有什么保护?过流,过压,过温等等? | 过流,过压,开路,短路,过温 |
TI的LED灯驱动器的驱动电流的最小变化量为多大? | TPS92601/2-Q1输出电流精度可以到4% |
tps92601工作温度在什么范围? | -165 |
请问TPS9201与TPS9202除了引脚不同外,还有哪些主要的区别呢? | TPS92602-Q1 是2通道的,TPS92601-Q1 是单通道的,其它没有区别 |
ti的方案是否有成功量产的案例? | 全部都有,国内外的客户都有 |
tps92601静态电流是多少 | 3uA在PWM off状态下 |
请问TPS92602的驱动电流具体有多大呢? | 1A没有问题 |
tps92601封装是什么规格? | HTSSOP20 |
tps92601支持什么方式的调光? | 模拟和PWM |
tps92601的工作温度范围是多少? | 所有汽车芯片温度范围都在-40-125 |
LED灯在TPS2602的驱动下只能串联吗? | 是的,如果有多串可以使用多路线性的方案 |
tps92601工作电压是多少? | 4-40V |
系ti方案统成本能降低多少? | TPS92601-Q1 的动态转向应该是这类方案中最便宜的了 |
TPS92602有什么保护? | 开路,短路,过流,过温 |
请问TPS92602的驱动电流具体有多大呢? | 1A没有问题 |
开关LED驱动器方案,最大能提供多大的驱动电流? | 1A没有问题 |
最大电流多少? | DC/DC输出电流1A可以支持 |
这种类LED灯的电流与功率有多大? | 前转向一般300mA,后转向一般150mA |
车身照明首先包括哪几个部分,就是车身上哪些地方用到照明 | 前灯,尾灯,顶棚灯 |
大概在700mA到1A附近电流的多串LED有没有较新的驱动方法 | 可以选用恒压boost+多路横流BUCK的方案 |
中国标准有什么特别之处 | 目前是跟欧洲的要求类似,是允许动态转向的 |
请问动态转向灯有哪些特点呢? | 主要是提高车辆转向信号辨识度,而且提升品牌的档次 |
中国有什么'灯的标准 | 中国的车灯标准应该在国标里可以查到,主要参考的是欧洲的标准 |
LED越多效果会越好吗 | 越多表现越细腻,越高端 |
这种设计是否会给后车带来安全隐患? | 相反只会提高辨识度 |
美国对转向灯的特殊要求包括哪些? | 主要是对转向灯的最小点亮面积有50cm2的要求,所以对动态转向是禁入的 |
TI的转向灯方案最大功耗是好多,可以驱动多少个LED灯 | 前转向一般电流在300mA这个量级,可以用TPS92601-Q1的方案或者DC/DC加线性的方案,尾灯转向一般电流在150mA这个量级,选用线性的方案即可 |
日间行车LED灯可以采用哪种方案设计? | TPS92602-Q1双通道的可以支持DRL和转向,一颗搞定 |
会议PPT怎么获取? | 后续我们会上传到21世纪电源网,e2e中文社区里 |
国产汽车中很少使用吧,发达国家可能要早一些? | 2018年起,绝大多数国内厂家都在推出带有ADAS功能。 |
?像素又是多少? | 4~6个720P20帧高清 |
可接收的摄像头的最高分辨率是多少 | 6路720P30帧 |
摄像头的分辨率能达到多少? | 720P30帧 |
通过了哪些国际认证? | AECQ100和ASIL |
TDA3x处理器是什么内核的? | ARM CortexM4 + C66 + EVE |
RAW data是RGB的吗 | Bayer Pattern |
全景系统通过哪种协议与车内系统连接? | CANFD或者以太网都可以。 |
demo板支持几个摄像头? | D3 engineer的开发板支持4路720P30帧 |
解码速率是多少? | H264 720P 四路同时编码能达到30帧,具体请参考VisionSDK中codec的datasheet。 |
ADAS方案在汽车领域技术是否已经成熟? | L1和L2技术已经成熟 |
TDA3X 处理器支持哪些实时系统? | SYSBIOS、QNX |
相较于TDA2x,TDA3x具有哪些特点? | TDA3的特点就是低成本,高性价比 |
TI技术支持有实时人工的吗? | TI e2e论坛有全世界各个地区的FAE进行解答。 |
提供WDR算法吗? | TI不提供算法,ISP Tuning需要第三方进行提供,国内请咨询中科创达或MMS |
算法是免费提供的吗 | TI不提供算法,VisionSDK中的算法仅供参考,实际量产算法需要客户自研。 |
算法是在包含在套件里面还是需要另外购买? | TI仅提供参考,包含在VisionSDK里,不供量产,也不提供源码 |
设计的参考的案例,可以进行下载了? | VisionSDK中有很多示例usecase,都可以直接获得。部分需要配合EVM和硬件运行。 |
是否可以支持AUTOSAR架构 | VIsionSDK里不包含autosar,需要第三方公司提供。 |
TDA3X 处理器有视觉方面的软件库吗? | VisionSDK里带有常用计算加速库 |
请问TDA3X在满载情况下的功耗为多大? | 不同具体型号不完全相同,大约在1~3W |
自动泊车需要哪些传感器 | 不同等级的自动泊车需要的传感器不同。最初级的仅需要摄像头和超声波传感器 |
360°环视全景适合高速吗? | 不适合,仅可用于低速情况 |
1.全景好还是ADAS好?2.专业ADAS和带ADAS的行车记录仪的区别? | 两者结合才是好产品,产品中功能越多附加值越高。 |
入门级的DEMO板价格是多少啊 | 具体请参考D3 Engineering官网 |
请问TDA2X和TDA2PX有哪些区别呢? | 具体请参考datasheet,www.ti.com/.../TDA2P-ABZ |
采用什么方式传输数据 | 具体请参考Datasheet,http://www.ti.com/product/TDA3 |
TDA3X 处理器内部结构是什么样的? | 具体请参考Datasheet,http://www.ti.com/product/TDA3 |
TDA3X 处理器提供什么接口? | 具体请参考Datasheet,http://www.ti.com/product/TDA3 |
一般可处理最多多少个级联雷达传感器? | 具体请通过邮件联系tichina_tda_srv@list.ti.com |
会做了信号采集后进行识别吗?没看出来 | 取决于ADAS图像识别的算法功能,通常是行人识别、车辆识别、标志牌识别,但是运动目标识别是不区分种类的。 |
可以同时使用不同品牌 不同像素的摄像头吗 | 可以 |
4个摄像头就可以? | 可以的 |
摄像头可用最大分辨率是? | 四路720P30帧,最多可接6路 |
360全景需要几个摄像头? | 回四个 |
请问为什么是用四个ISP独立曝光的时间是不可控的呢? | 因为四个摄像头间无法通信,不能统一曝光参数。导致了亮度不均衡。 |
摄像头需要夜视功能吗? | 夜视功能需要摄像头支持。 |
全景方案中的图像或视频信号数据量很大,除了芯片硬件,软件算法上有什么特殊的地方。 | 尽可能避免数据拷贝,充分利用片内高速缓存。 |
TDA3X 处理器已经实际应用了吗? | 已经有项目和车厂进行量产 |
Vision SDK如何获取? | 搜索Processorsdk vision |
1.8s 是从上电到输出有效视频信号吗? | 是的,从上电开始 |
对哟,晚上的话,3D呈现的视图怎么能够达到清楚清晰的效果呢?扎实现 | 晚上的场景主要依赖宽动态范围,fine tuned的sensor可以做到非常好的效果。 |
4路camera完全相同的曝光的话,会不会导致画面显示效果与实际环境不符? | 曝光水平一致的情况下,再加上宽动态效果,可以保证四路图像的亮度是几乎一致的,远远好于分立的ISP摄像头系统。 |
开发难吗?有成熟的解决方案不 | 有第三方提供完整解决方案。 |
camera输入的帧频最高只支持30fps吗 | 环视一般只用30帧即可,前视可以支持到60帧。 |
TI全景解决方案的可靠性如何?使用寿命有多长? | 硬件已经通过AECQ100和ASIL认证。 |
算法是你们提供还是第三方提供 是否免费 | 算法是第三方提供的,TI仅供demo参考,不支持量产。 |
3D全景会是将来的一个趋势吗? | 绝大多数车厂都在向该方向发展。 |
可靠性高不高 | 芯片已经通过AECQ100和ASIL认证 |
传输可以用CAN总线吗 | 芯片支持CAN总线 |
专用摄像头坏了的话,自己可以选配吗 | 选配需要做软件驱动的适配 |
输出视频分辨率多大 | 通常1920x1080。一般能满足目前所有车型。 |
Vision SDK 提供源码吗? | 除了供demo用的算法,其他全部开源。 |
全景可以防碰撞吗? | 需要配合ADAS算法和多种传感器融合 |
调试工具是什么? | 评估板,或USB2ANY,搭配Analog Launch Pad软件。 |
有开发板吗 | 有开发板,可以到www.ti.com.cn下载资料和购买。 |
请问有哪些跟屏幕连接的产品呢? | 2x,94x都是屏幕连接的。 |
953 954 全是数字代码,看不懂哟? | 我的PPT上有产品说明列表,你下载后就可以清晰看到每个产品的基本特性。 |
953、954 和913 914有什么区别? | 95x是MIPI-CSI接口,91x和93x是并口(例如YUV,565) |
DS90UB954对供电要求高吗? | 不高,DCDC和LDO都可以 |
不打过孔 抽头的影响会很大么? | 直插引脚的抽头会有一定影响,当然也要看实际设计要求,不打孔如果没问题也是可以的。 |
抽头信号反射是不是很大 ? | 这个要看抽头长度,如果长度短,反射不大。插座上还有焊锡,本身也是一个阻抗不连续点。如果没问问题的话,使用直插插座,不打过孔也行。这个不强制。 |
电压有过压保护吗? | 你是指PoC吗?只要隔直电容和DCDC/LDO耐压足够,就不会有问题。 |
电感的具体数值需要实际测试调整吗 | 一般直接参考评估板的原理图就行。评估板的原理图可以到TI官网下载。 |
器件方面的选择,国产的元器件可以达到同样的效果? | 可以的,很多客户都是使用国产的电感,电容,电阻,只要参数和可靠性满足,都没有问题。 |
2组双绞线不比线缆供电更简单吗? | 两组双绞线是4根导线+屏蔽。同轴是1根导线+屏蔽。同轴电缆成本更低,所以摄像头一般使用同轴。 |
网络数据交换通信使用的接口是以太网?有限还是无线? | 一对双绞线的车载以太网,具体可参考我们的DP83TC811系列。 |
问题1. FPD-LinK产品的接口有能接CAN总线的么? 车身很多雷达走的是CAN总线 | 可以用FPD-Link的GPIO引脚来传输CAN信号。 |
POC serializer端的电源regulator是位于serializer内部还是需要外置芯片? | 是外置的电源芯片,例如DCDC,LDO。 |
如何保证极限电流低于电感的饱和电流呢? | 通过用电设备最大功耗来评估。 |
L在材料有什么要求? | 铁氧体 |
线缆供电是交流还是直流电? | 直流供电 |
低频信号都不能用线缆供电吗 | 低频也可以,但必须确保电感在低频时的阻抗也足够高 |
线缆供电只能用在高频信号? | 准确说应该是交流信号 |
我记得有的书上说的屏蔽层一端接地啊? | 对的,屏蔽层是接地的。 |
coaxial cable 两端都要接地吗? | 是的,屏蔽层两端接地,屏蔽层就是回流路径 |
POC对电压大小有限制吗。 | 没有。主要限制在隔直电容和电源芯片的耐压,以及安全考虑。 |
953芯片的开发环境是什么?有例程吗 | 953规格书上有例子 |
解算器如果无所锁定,在布pcB实际时的要求是什么? | 保证从发送到接受阻抗尽量连续。 |
LOCK偶尔变低是什么问题呢? | 输入时钟抖动大,或者信号受到干扰,导致接收端解串器失锁。 |
FPD link的EQ自适应,是需要手动配置吗?如果车用了几年,线缆老化后,自适应是不是需要重新修改? | EQ全部都是自适应,不用手动修改 |
该芯片是商业级的还是工业级的? | 都是汽车级Q100 |
该芯片支持多少路摄像头? | 不同的型号分别支持1路至4路 |
如果有比特错误会采用什么措施? | 如果是摄像头,传输的是连续视频。如果少量比特错误就不管,以保证视频流畅。如果大量错误,就把一帧丢弃,用前一帧代替。 |
tplink 这样数据转换过来,数据延时很大,而且接收器的误码率无法确定故障 | 数据延时很小,如果传输1280*720@30Hz的视频,延时200ns左右。具体计算可参见规格书。 |
4个摄像头分辨率要求一致吗 | 可以不一致 |
芯片组是否可应用于汽车前视摄像头? | 可以的,基本车上任何摄像头都可以用。 |
控制信号只能传I2C吗 | 所有器件都能传I2C,GPIO,和中断。部分器件还可以传输SPI。其他的协议,都可以用GPIO来传,速率和延时都没问题。 |
FPD-Link是TI自家的协议么? | FPD-Link第一代是公开统一的协议,第二代和第三代就是TI自己的协议。 |
有没有多路的解串器 | DS90UB96x系列 |
视频格式速率? | 目前最高支持2百万像素的摄像头Sensor,并口(例如YUV,656等)与MIPI-CSI都支持。 |