This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

正向端消除运放Ib电流的电阻RT具体的是如何计算的?

Other Parts Discussed in Thread: OPA842, OPA843

我在OPA842中看到这个图,请懂的人指点一下,RT具体是如何计算的。还有一个问题,比如说一个电压反馈运放的带宽增益积是240M,那么对于正向和反相两倍放大增益的电路,他们的带宽分别是多少。。。对于,增益为12的正向反相放大电路,带宽由具体是多少,是否有具体的公式,请懂的人给予解答,万分感谢!

 

  • 你好,

    关于你的问题:

    1.  Rt的作用主要是使运放的inverting端和non-inverting端看出来的电阻基本一样.  

       其具体计算=402||[200+(50||66.5)]=145.7 Ohm.

    2. 象OPA843,842,847 这类的电压反馈型放大器, 使用non-inverting输入时,其带宽增益积基本恒定,带宽计算可以由增益推算出来.  但是在使用inverting输入方式时, 可以有额外收获就是: 在同样的信号增益情况下, 可以获得比non-inverting方式时更宽的带宽, 其带宽增益积不完全遵守恒定GBW原则.

    在这些器件的指标书上都有"WIDEBAND, INVERTING GAIN OPERATION"这一节有详细介绍, 请参考.谢谢!