问题:
1、比较疑惑INA170能不能这样用?
2、VIN+和VIN-短接,ref=2.5V,Vs=5V,R29=10K的情况下,ROS的管脚电压是1V,Vout=0;R29=20K,ROS脚电压1.21V(按照计算差不多了),Vout依然是0V。按照手册输出不是应该被抬升ref*R25/R29吗?
(2018-10-11更新)
这种用法可能有问题,用TINA-TI仿真的结果
我以为只要VIN+和VIN-之间有电压就好了,可是采样电阻太大貌似会影响输出,这是为什么呢?
(2018-10-11 18:27更新)
方案应该是可以的。