This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA6112, OPAMP聲音輸出會有雜音

前測到 OPAMP TPA6112 有一個 BUG 就是:

 

當shutdown (High--->Low) 時, OPAMP聲音輸出會有雜音. 而且似乎 OPAMP 6112 會去控制輸出 (VO1, VO2) 由小聲慢慢變大聲

 

我做了一個實驗是, 當shutdown PIN 是ALWAYS LOW 時, 播放音樂是不會有雜音的

 

請問這是甚麼原因?

 

謝謝

  • 您这里的杂音是否出现在上电时? 因为我看到您这里shutdown由高变低时候发出噪音,或者说是POP声?
    如果是上电时候,那么保证在上电时Shutdown 处于拉高状态,等power上电起来到稳定之后,再将shutdown引脚拉低。