Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159
您好,
我在分析一个LED的光源控制器恒流源电路,看到了如下图的电路部分。对该电路中的放大器使用有疑惑,请您帮我解答。
该电路可以正常工作。
电路说明:
- switch是由MCU直接控制,DAC_OUT是前置DAC的输出电压。Rx是负载,电阻在1M以上。
- 该LED控制器有两种工作模式:连续输出(continuous mode)模式 / 脉冲(pulse mode)模式
- 在连续输出模式下,最大输出电流可达到5A。在脉冲模式下,最大输出电流可达到20A
- pulse freq最大可达到40KHz
我有如下疑问:
- 该电路中的放大器U1,其正输入端接到了一个恒定的电压(R4和R8的分压),那么根据许短,其负输入端的电压也应该为一个恒定的值。既然如此,为什么要将DAC的输出电压直接接到U1的负输入端?
- 采样电阻R12是通过U1构成反馈回路,负输入端的电压是恒定的,那么流经R12的电流也应该是恒定的,无法形成控制呀。
- 请问输出端负载Rx上的电流应该怎么计算呢?