Other Parts Discussed in Thread: OPA2197
小弟对运放不是太了解,新手一枚,最近搞了一个东西。放大小信号,小信号的频率在10kHz左右,但是输入信号中含有50Hz的信号,是我这一路放大中不需要的。所以积分器出来放置了两级高通滤波器。后面再放大我需要的信号。运放为TI的OPA2197(PCB中用的也是此芯片)。电路如下图所示:
当我输入信号为50Hz,幅值为10mV的正弦波时,输出端起始时会有一个小毛刺,如下图。请问这是什么原因?
上面是仿真结果,我做成PCB调试时,发现,当我输入端未接任何信号时(浮空状态),我上电时输出端刚开始无振荡,过了几秒钟后,输出端出现较大的振荡,如图所示。请问下,是不是我的参数设置有问题导致系统不稳定?产生了振荡。上图电路比较复杂,本人不会做环路分析。麻烦大神指导下。不胜感激