我们做气体传感器,输入电流为DC pA-nA级,供电电池2.5V或5V(串联2个),要求精度越高越好,低噪声低功耗,实验室用不考虑批量生产成本问题,后端用的CC2640R2传输数据(ADC 200ks/s,电源1.9-3.8V,假设一秒采集两次数据)。看了一个2016年电化学传感器参考设计,也是pA级输入,对方使用的是LT1462,实现TIA+反相器+四阶低通滤波器的设计。LT1462的IB=2pA,Vos=0.4 typ、0.8max mV,Rin=10^12 Ohm,GBW=175kHz 等等。详细信息请参考这个链接:www.analog.com/.../146263f.pdf
我比较了一下参数,感觉做TIA的话LMP7721和OPA320各方面都比LT1462优秀。但TI这两片之间我实在不太会选,唯一知道的是OPA320单电源供电可以少用一片chargepump。我们想把设计做小,所以不影响性能的前提下能少一片是一片,单电源供电对我们来讲算是一个优势。请大神帮忙讲解下/给些学习建议,点明LMP7721与OPA320之间的不同、优缺点。我只有非常有限的电路背景(本科学过,之后很久没接触了),这两天正在读以下文件:
1)www.ti.com.cn/.../zhca758.pdf
3)www.ti.com.cn/.../sboa220a.pdf
4)www.ti.com.cn/.../snoa514c.pdf
也许没把问题问清楚,如果还需要我提供其他信息请留言告知。提前感谢您的帮助了。