Other Parts Discussed in Thread: LMV7235
你好,我们现在准备使用RC+LM7235单电源比较器实现方波输出功能;此方波信号作为控制开关信号使用。
输出方波技术指标要求:1)输出高电平2.4V-5V之间;低电平:0V-1V;2)时钟周期 10ms;占空比:50%; 3)供电电源3.3V;
目前有2个疑问,还请给予帮忙解决;
1)输出的方波宽度是由RC决定的;即在上述输出方波的要求下,选择C=1uF, 延时时间=5ms;推导出R=5K;?
2)此比较器的上限阈值与下限阈值该怎样确定? 且此回差电压值与方波宽度存在怎样的关系?
我们是已下图为参考进行设计的,请参阅此图