This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA运放产生噪声,急急急

Other Parts Discussed in Thread: OPA354

 OPA354产生了如图所示的噪声信号。输入的信号经过运放后产生了这样的噪声,请问是什么原因??

放大电路是这样的,如图所示;

  • 您好,

    输入信号是什么信号呢,可以把测试时图中用的滑动变阻器的值标出了吗
    测试时接负载了没,若接负载了,接的什么负载呢
    另外一般不建议运放的输入管脚接电容,容易形成极点造成运放不稳定。
  • 您好,我试过调试滑动变阻器的阻值,还是同样的情况,R36是2K,R35是10K的滑动变阻器,我是想设计一个无源积分电路和一个同向比例放大器。

    输入的是信号发生器指数衰减的脉冲波,经过微分电路(极零相消电路)后输入到图中电路中。

    没有接负载,直接接示波器测试的。

    这个电路我是参考过来的,请问这个输入管脚接电容的作用和坏处是什么?是否建议去除这个引脚电容再测试呢?

    谢谢

  • 经过微分电路后的波形有波形图吗,这个 OPA354的电路想实现什么功能呢
  • 经过微分后的波形是一个类似指数衰减的波形,就是没有图中的拖尾正弦噪声,幅度更小。这个电路就是一个 同向比例放大电路吧?不是吗?我想要实现对信号进行放大的功能。